This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:SS

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1195938/launchxl-cc3235sf-ss

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF



尊敬的 TI 专家:

 MQTTs 客户端连接是否有自签名证书的文档和库?

在 中 、MQTTs 连接需要附加连接的证书文件。 如果未附加证书,则客户端无法建立连接。

我想知道、我没有附加证书文件、 并且当针对连接的 API 调用建立和库自动生成证书文件并附加 API 时。

当您打开"ti.com"on Chrome Web 浏览器时。
TI.com 正在使用安全的 Web 套接字、您可以从 Chrome 浏览器访问、而无需任何证书文件。 在此过程中、Chrome 具有自签名证书策略、证书生成和附加时使用 Chrome 进行温度处理并访问该网站。  MQTTs 客户端连接建立中也会发生同样的情况。



此致、
D J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 D J、

    否 您似乎不了解 haw 证书(非对称加密)的工作原理。 Chrome 不会为 https 连接生成任何自签名证书。 HTTPS (TLS)连接本身不需要任何证书。 但证书用于验证相反伙伴(防止中间人攻击)。 为此,铬合金采用根证书来验证证书链。

    有关 CC32xx 证书的简要介绍、请点击此处

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我知道 连接 MQTTs 服务器需要一个公共证书。

    来源: - SimpleLink WiFi 证书处理(修订版 A) (第 2.5.5节)


    Chrome 已将公共 证书 文件放置在安装文件夹中。
    (它 会自动从服务器中取出并放置它、而 Chrome 是新安装的)。


    感谢您的支持。

    此致、
    D J