This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:如何从此 LaunchPad 中清除外部闪存 MX25R3235FM1IL0

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1195738/launchxl-cc3235sf-how-to-clear-the-external-flash-memory-mx25r3235fm1il0-from-this-launch-pad

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

各位专家:

你好

我们的客户询问如何从此 LaunchPad 中清除外部闪存 MX25R3235FM1IL0


请提供建议。

此致、

乔塞尔



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    在通过Uniflash 软件进行映像编程期间擦除 sFlash 的内容

    不能擦除的 sFlash 的一部分是OTP 区域。 清除 sFlash 的 OTP 部分的唯一方法是物理交换芯片。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    这是指外部闪存、即  MX25R3235FM1IL0 (Launchpad 中的 U9)吗?

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    是的、没错。

    因为 sFlash 存储器(MX25xxx)用作 CC32xx 器件固件和其他文件的主存储器。 SF 器件(XIP)的片上闪存仅像代码执行"缓存"一样工作。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    谢谢你。

    在数据表中、如何"按下(SW4)和切换复位(SW1)以恢复串行闪存上的出厂默认映像。 这可用于恢复损坏的串行闪存、前提是已使用恢复映像对 s 闪存进行编程。" 这也是指外部 sFlash 吗?


    CC3235 SimpleLink Wi-FiRegisteredLaunchPad 开发套件硬件(TI.com)

    我们是否可以使用此选项重置或清除外部 sFlash 存储器(MX25xxx)?

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    此功能不会清除内容 sFlash。 它将 sFlash 上的文件系统返回到 Uniflash 编程的状态。 但在映像的初始编程期间需要显式启用此功能。

    您能否描述您的客户真正需要什么(可能与提问的内容不同)?

    1月