This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:有关 WL1807MOD 特性的查询

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1195696/wl1807mod-a-query-regarding-the-features-of-wl1807mod

器件型号:WL1807MOD

大家好、


我有疑问。  现在、我需要在10、000平方米的空间内桥接多个 WiFi 基站、然后终端将在该空间内移动。 当终端和连接的基站之间的信号强度较低时、它将切换到下一个具有适当信号强度的基站、并与 该基站进行通信。  TI WIFI 模块的切换时间是多少?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    我不确定我们是否能够准确地反复量化节点切换所需的时间。 您使用的是什么网络拓扑:网状或 AP/STA?