This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:BT Sig 认证

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1194379/wl1835mod-bt-sig-certification

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

您好!

在我们的产品中、我们使用了 WL1835MODGB 并启用了 WiFi 和 BLE。 我的问题是-

  1. 我们是否需要获得最终产品 BT SIG 认证才能使用 BT/BLE 标识?
  2. 我认为我们不需要 BT SIG 认证来使用 BLE、对吧?
  3. 考虑到我们使用的是 TI 自身的硬件/软件、是否可以使用 TI 的 BT SIG 认证?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FFatima、

    1.是的、使用 BT/BLE 标识需要获得 BT SIG 认证。 请在 BT SIG 网站上查看品牌使用指南、网址为 :https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/marketing-branding/

    2.我不知道你的意思。 可以澄清一下吗?

    3、 产品认证有不同的器件、但通常是。 有控制器和堆栈的鉴定。 我们拥有可供参考和利用的器件的控制器级资质。 如果坚持使用我们的 TI Bluetopia Bluetooth Stack、它还具有可利用的整个产品认证所需的主机和配置文件资质。 这些内容可在 BT SIG LaunchStudio 网站上找到。

    作为供参考、我们有一份非常好的应用手册、其中介绍了如何认证蓝牙器件。 它并不涵盖每个器件(如 WL1835)、但对该过程进行了很好的解释。  

    www.ti.com/lit/swra601 

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复。  

    2:我的意思是不是必须通过 BT/BLE 认证才能使用 BT/BLE 协议、对吧?

    3:这是否意味着、只要我重复使用您的 Bluetopia 堆栈(我目前使用的是这种堆栈)、我就可以参考 TI 针对控制器、主机和配置文件的 BT Sig 认证、然后可以在我的产品上使用 BT/BLE 标识?

    此致

    FFatima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FFatima、

    您不能声称有"BT"、但我认为您应该能够使用该协议。 请参阅此处的 BT SIG 以获得具体指导。

    如果您一般使用该器件、则可以利用控制器资质。 对于主机和配置文件、是的、如果您坚持使用最新的 Bluetopia 栈版本、您将能够参考我们的 ID。 这样您就可以获得产品认证并使用徽标。

    最棒的

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    谢谢。 一个问题-这是否意味着我们无需进行 BT-SIG 认证、只需使用 TI 的 ID 并使用 BT 标识即可。 请帮助澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FFatima、

    不需要、您仍然必须提交产品鉴定。 只需从 TI 的 ID 继承即可完成。 提交并批准后、您就可以继续。  

    您必须就此咨询 BQC 以获得官方指导。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助我了解 BQC 是什么/谁? 使用 TI 的 ID 意味着无需测试、只需进行一些纸质工作即可获得 BT SIG 认证、还是仍 意味着在 BT SIG 进行全面测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FFatima、

    它是蓝牙资格认证顾问。 他们将能够为您提供最好的官方指导。

    使用它们意味着仅限于不进行测试、主要是归档。

    最棒的

    本·M