This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:基于证书的 WiFi 身份验证

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1197654/cc3235s-certificate-based-wifi-authentication

器件型号:CC3235S
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

您好!

cc3235S 是否支持基于证书的 WiFi 身份验证?

此致 Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    是的、CC3235器件支持 EAP 身份验证(802.1x)(SWRU455章4.6.2)。 但仅限 TLS 1.0存在限制、对于不允许使用 TLS 1.0的公司而言、这可能是一个问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、没有计划对 TLS 1.0以外的其他版本实施支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于套接字连接、支持 TLS 1.2、但对于 WiFi 身份验证(EAP)、仅支持 TLS 1.0。 根据 TI 的最后一项声明、没有计划在 CC3200、CC3220和 CC3235器件上实施用于 EAP 安全的 TLS 1.2。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这仍然是正确的。