This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:在网状网络中配置/手动路由网状网络路径。

Guru**** 2949010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1196735/wl1837mod-configuring-manual-routing-the-mesh-path-in-a-mesh-network

器件型号:WL1837MOD

大家好、

我在 BeagleBone Wireless- Cape 上工作、在802.11s 网状网络上进行实验。

我很想通过 多跳节点之间的文件传输操作量化网状跃点延迟。

我看到网格建立后、网格路由是自动的、要在节点之间创建跃点、我们必须在之间进行物理操作

节点更远的距离。

相反、如何配置路由路径、以便我的文件传输在网状网络中获取已定义的跃点并到达目标。

谢谢

Ramesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    WL18x FW 不具有手动配置跳频的功能。 如果您希望执行类似操作、我建议使用同步 AP/STA 模式、其中 STA 器件可以连接到另一台 AP、然后为您要连接的每个器件重复链接。 这是一个非常手动的过程、但这就是您可以执行的操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    感谢您的响应、这有助于您停止探索 WL18x FW、 而是寻找其他替代产品。

    您的方法类似于我自己创建网状网络、而不是利用802.11s 网状网络、

    我现在的另一个替代方案是、我将两个节点放置在距离较远的位置、使它们断开连接、并在它们之间引入一个新节点。  

    这 将强制两个节点与新引入的节点进行跳频。

    此方法不可重现、可能需要较大的设置空间。

    谢谢

    Ramesh。