This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:自动重试网络连接

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1195392/cc3235s-auto-retry-network-connection

器件型号:CC3235S

我使用的是通过 UART 端口连接到其他 MCU 的 CC3235S。 MCU 为 CC3235S 提供用户名和密码以连接到 AP。 建立成功的网络连接后、如果由于任何原因导致连接中断、我们是否可以将 CC3235S 置于任何模式、以便使用相同的用户名和密码自动重试以连接到 AP?

如果是、如何这样做以及 CC3235S 将如何告知应用程序重新建立网络连接? 我们可以设置重试连接的时间间隔吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 sl_WlanProfileAdd()设置 AP 凭证,则自动连接策略应执行该操作(请参阅 https://www.ti.com/lit/swru455中的第4.3.3.1章)。

    如果您使用 AT-commands 在外部主机和 CC3235S 之间进行通信(通过 SDK 中的示例)、则可以 使用 等效命令:AT+WlanProfileAdd 和 AT+WlanPolicySet (请 参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swru534)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kobi。 我刚刚在 swru455文档中阅读了有关自动连接策略的内容。 它仅讨论在器件复位后重新连接。 我假设这是电源复位或软复位。 但是、如果器件由于 AP 侧的某些问题而与 AP 断开连接、并且在 AP 恢复运行后、我们的器件是否会自动重新连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 只要使用自动连接策略、它就会自动重新连接。