This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:TI 模块的 SFLASH 中的 PROGRAMMINGP_BTL_PATCH 部分

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1198654/launchcc3220modasf-section-programmingp_btl_patch-in-sflash-of-ti-module

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我对 CC3220MODASF12MON 的 SFLASH 上的 are programming_BTL_patch 有疑问。 如果我通过 uniflash 或 SPI 编程器对其进行编程、则闪存中的地址处将始终显示内容、如图所示:

背后的代码是什么,内容是加密的?

BR、

Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此代码是一组修补程序、用于克服文件系统错误。

    引导加载程序中也存在此错误、因此在串行闪存上的特定位置添加了此修补程序、以便在用户触发恢复默认选项时也允许这些修补程序。

    这些补丁并不是按照我的知识加密的、而是您可以看到的"可读"的。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    好的,在 LProgrammingImagec 下我应该期待什么?

    BR、

    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、但我不理解这个问题。

    这段代码应始终使用 Uniflash 加载。

    请详细说明。