This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:串行闪存加密模式

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AES-128, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1198392/launchcc3220modasf-serial-flash-encryption-mode

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:AES-128CC3220MOD

您好!

TI 文档 swra509c.pdf 指出、"标准 AES-128加密"用于加密串行闪存 SFLASH 中的文件数据、该闪存是使用 sl_FS_CREATE 创建的。


有人能告诉我这是 CBC 还是 ECB 模式吗?

我需要此信息来估算 TI 提供的 AES 文件加密是否满足客户的需求。
他希望使用现有的 CC3220MOD 板执行新任务。

此致、非常感谢、
罗马约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    我认为它是 AES 128-CTR:

    BR、

    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roman、

    正如 Arnaud 指出的 AES 128 CTR 是加密方法。 您可以在此处找到有关 CC3220安全功能指南的更多说明:

    https://www.ti.com/lit/swra509 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud 和 Sabeeh 您好、非常感谢 。

    此致、
    罗马