This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:默认蓝牙功率级别及其修改方法

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1196663/wl1837mod-default-bluetooth-power-levels-and-how-to-modify-them

器件型号:WL1837MOD

尊敬的 TI 团队:

我在我们的器件中使用 WL1837MOD。 我在该链接 中为 模块使用 BTS 和 XML 文件1837_BT_Calibration。 我有以下问题。 请帮助我解决这些问题。

1.蓝牙功率级别的默认设置是什么?

2.如何更改此默认设置和使用我们选择的配置。

谢谢、

Yeshwanth Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeshwanth、

    我建议从 此处获取 BTS、XML 和 ILI 文件。 本页重点介绍了每个文件的用途、并提供了指向涵盖 HCI 命令的应用手册的链接。 功率级别应能够使用这些命令进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您向我提供链接。 您能告诉我默认的蓝牙功率级别是多少、或者如何使用这些文件计算这些值吗? 我非常感谢您团队的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeshwanth、

    默认功率应为7dBm。 本 应用手册 详细介绍了 HCI 命令及其配置方法。

    应用手册 介绍了配置 BTS 文件的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、感谢您提供的信息和文档。 我将介绍如何配置文件。 您能否告诉我、当 WL1837MOD 建立/主动与蓝牙器件通信时、蓝牙的功率级别是否会在运行时发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Yeshwanth、

    是的,我相信固件会对这一点作出相应的调整。 但是、让我与一些软件工程师讨论、以便再次确认。 明天我将回到您的工作结束状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的参与。 如果是这样、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Yeshwanth、

    已确认 FW 将根据 BT 协议相应调整此值。 我还想对默认功率进行小幅修正。 7dBm 适用于其中一种 TX 功率配置、您可以在 DS 中找到其他配置:

    这里 有关此模块以及通过 HCI 命令调整 TX 功率的另一篇文章的链接、希望这将是另一个有用的参考。