This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:Launchpad 的 IAR 错误

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1198603/launchxl-cc3235sf-iar-error-with-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

客户 现在   在 launchpad 上使用带有 XDS 的 IAR 进行调试时遇到错误

有一次、它以前工作过、但发生了一些变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您之前提到过它可以正常工作、现在它不起作用、您能回忆一下发生了什么变化吗?

    这可能是 LP 上的跳线等硬件问题。 您能否附加 LP 的图片?

    软件、设备管理器显示什么?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    它现在可以工作,连接器上存在一些硬件问题。 它们可以进行调试、但无法使用相同的 XDS 创建.sli (使用 LP XDS 操作自定义目标平台)。

    您能否确认它们是否可以使用相同的连接来进行调试,它们是否也可以使用 sys config 工具来创建.sli 映像?  我希望答案是肯定的、但不确定他们应该改变什么来允许这样做。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、系统配置仅使用 CCS 或作为独立运行、但未集成到 IAR 中。 请参阅 SDK 安装目录()中的一些文档 /docs/simplelink_mcu_sdk/sysconfig_imagecreator.html)。

    此致、

    Shloim