This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:打开多个 TCP 套接字。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1199620/cc3135mod-opening-multiple-tcp-sockets

器件型号:CC3135MOD

在我们的项目中、我们需要使用两个 TCP 套接字来通信两个不同的数据。  我们创建了两个不同的任务、在不同的端口号(9001和9002)创建了一个套接字、将它们绑定并等待接听呼叫、

但是、一旦建立连接和套接字9001、我们就会看到每次读取请求的大小时、套接字9002 recv 调用都会返回、因为数据只是一个垃圾、并且该套接字上没有尝试连接、 这种方法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sivaram、我不确定我是否关注、您能提供一些代码吗?