This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:ESD:充电设备模型(CDM)

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1197055/wl1807mod-esd-charged-device-model-cdm

器件型号:WL1807MOD

可能涉及的对象

你好、

关于用于 ESD 的 CDM、规格表上列为±250V、

但请告诉我们实际值是多少?


此致、

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将研究此事、下周再与您讨论。 同时、您能否解释为什么需要此值?

    BR、  

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢你的答复。

    这是因为 除了保证的价值之外、我还想知道作为保证因素的能力的价值。

    此致

    Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shingu、

    数据表中的值 是目前唯一的值、但这应该足以确保   JEDEC 文档 JEP157中所述的安全。  

    BR、

    Jessica M. Torres