This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:BD 地址和 MAC 地址

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1200608/wl1831mod-bd-address-and-mac-address

器件型号:WL1831MOD

您好!

WL1831MOD 是否会随 TI 提供唯一的 BD 地址和 MAC 地址以用于原型设计和生产?

这些地址是否是 TI 合法获得的地址?

由于这些地址 是官方地址,用户以后不需要自己重新配置地址?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    BT MAC 地址源自 WiLink8保险丝、WLAN MAC 地址源自 BT MAC 地址。  

    MAC 地址由 IEEE 分配给 TI 的唯一 OUI 组成

    谢谢