This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:OTA 签名验证失败

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1197797/cc3220sf-ota-signature-verification-fails

器件型号:CC3220SF

大家好、

下载具有有效签名的 Tar 文件时、通过 OtaArchive_Process 函数对该文件进行分区会导致签名失败错误-12291。

 关于可能出错的任何提示?

  1. 谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否安装了最新的 SP? (修复了 Service Pack 后修复的相关错误)。

    您是否对验证所需的证书进行了编程(编程到器件闪存)? 它由 ota_certificate_name (在 ota_archive.c 中)定义、默认为 "dummy_ota_vendor_cert.der"(如果您只对 SDK 中可用的虚拟证书进行编程、则会起作用)。 如果您使用自己自己的自签名证书进行验证、则应更新  OTA_CERTIFICE_NAME 并重建 OTA 库(然后是您的应用程序)。 或者 、您可以在将证书编程到器件闪存时调用"dummy_ota_vendor_cert.der"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    谢谢你。 添加  dummy_ota_vendor_cert.der 解决了第一个错误。 但是、在函数 verifySignature 中、  

    状态= sl_NetUtilCmd (sl_NETUTIL_crype_CMD_verify_MSG、(_u8 *)&verAttrib、sizeof (SlNetUtilCryptoCmdVerifyAttrib_t)、SigyBuf、SHA256_Digize_Size + verifFileSize、 (_u8 *)&verifyResult、&resultLen);返回-12298 (sl_error_NETUTIL_crypto_General)。 我没有找到有关此错误的说明。 这可以是什么?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要进行验证,您需要将 tar 文件的所有字节发送到 OtaArchive_process()。 确保您没有跳过任何字节或发送任何复制。

    这假设证书(dummy_ota_vendor_cert.der)对应于用于签名映像的私钥(dummy_ota_vendor_key.der)、并符合 OTA 指南(secp256r1椭圆曲线私钥-请参阅)中定义的限制 /docs/simplelink_mcu_sdk/Over_The_Air_Update_Guide.html)。 请使用 dummy_ota_vendor。 在测试您自己的自签名密钥对之前获取 SDK 中的密钥和证书。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    谢谢提示、我确实缺少了一些字节-但很奇怪、我遇到了一个通用错误。 我本来希望出现更具体的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定该实用程序是否能够识别问题并向您发送特定错误-基本上、丢失的字节将导致签名验证失败。

    它现在是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的-它起作用了。