This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:在使用 SimpleLink WiFi Starter Pro 移动应用程序进行基于 Smart config 的配置时、无法执行外部确认。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1228684/cc3220sf-launchxl-unable-to-perform-external-confirmation-while-using-smart-config-based-provisioning-using-simplelink-wifi-starter-pro-mobile-app

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

高支持、

我正在使用 Simplelink WiFi Starter Pro 移动应用来配置器件(基于智能配置的配置)。

将配置文件添加到器件后、我想移动应用程序会确认器件是否已连接到无线接入点、然后向网络处理器发送配置停止命令。 这是否正确?

如果以上的说法是正确的、那么我所面临的就是这个问题。 器件连接到无线接入点后、我需要获取外部云确认、然后在外部云确认成功时停止配置过程。 但在外部云确认之间、NWP 会获得确认成功并在连接到无线接入点后停止配置过程。 是否有任何方法可以防止这种情况并使 NWP/移动应用等待外部云确认完成。 此外、我还在发送启动配置命令时启用了外部确认标志、以供参考。  

我还有一个问题需要说明、当我为多个器件(假设两个器件)使用基于智能配置的配置时、一旦移动应用确认(至少)其中一个器件已连接到无线接入点、 即使其它设备未收到广播、它也会停止广播。 无论连接至 WAP 的设备如何、移动应用程序都可以通过任何方式广播特定的持续时间。 是否有适用于移动应用的库可进行相应修改。

谢谢、此致

Sai Jnaneswar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    回答内联

    "将配置文件添加到器件后、我想移动应用程序会确认器件是否已连接到无线接入点、然后向网络处理器发送配置停止命令。 这是真的吗?"

    如 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJN8UxpFhXCnmN0pExnoqw__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC32XXSDK__wg2mfY3__LATEST 中所示 SmartConfig 配置流程 图像移动应用程序向 NWP 发送获取确认结果(HTTP)、NWP 会在实习生中通知主机  

    "如果上述说法正确、那么这就是我面临的问题。 器件连接到无线接入点后、我需要获取外部云确认、然后在外部云确认成功时停止配置过程。 但在外部云确认之间、NWP 会获得确认成功并在连接到无线接入点后停止配置过程。 是否有任何方法可以防止这种情况并使 NWP/移动应用等待外部云确认完成。 此外、为了便于您参考、我还在发送启动配置命令时启用了外部确认标志。"

    如果您看一下配置, SimpleLinkWlanEventHandler ()会处理 WLAN 事件,然后向 ProvisioningTask ()发送信号,通过 gTransitionTable 处理这些事件(保存事件处理程序和下一个流状态)。 您可以使用这些函数来实现目标(可能使用 CheckInternetConnection()处理程序)。

    "还有一个问题、我想说明一点、当我为多个器件(假设两个器件)使用基于智能配置的配置时、一旦移动应用确认(至少)其中一个器件已连接到无线接入点、 即使其它设备未收到广播、它也会停止广播。 无论连接至 WAP 的设备如何、移动应用程序都可以通过任何方式广播特定的持续时间。 是否有任何可用于移动应用程序的库可进行相应修改。"

    SmartConfig 意味着一次为1个器件配置、但请查看 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/312139/how-does-smartconfig-technically-work 了解  SmartConfig 过程。

    此致、

    AVI Epstein.