This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:主机 MCU 和 Wifi 芯片之间的安全 SPI 接口

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3235S, CC3235SF, CC3301, CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1226434/cc3135-secure-spi-interface-between-host-mcu-and-wifi-chip

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件: CC3235SCC3235SFCC3301CC3300

您好!

我们使用的 CC3135 WIFI 芯片通过 SPI 接口与我们的主机 MCU 通信。

我们现在正在寻找保护/加密 SPI 接口的解决方案、因为 Wi-Fi 密码等敏感信息会被传输。

我在数据表上没有看到任何特性。  一种方法是修改 CC3135固件和 TI simplelink 库 以实现加密功能。

您能否确认这是一个解决方案并且是否有任何其他可能性来保护与主机 MCU 的 SPI 接口?

请注意、这是我们项目中一个非常关键的主题。 我们在博世公司工作、所涉及的零件数量非常庞大。  

非常感谢您快速回答。

提前感谢您的帮助。

Olivier Coutureau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    我认为对于 CC3135器件来说、这不是一个简单的方法。 我认为最好的方法是在用户应用中使用 CC3235、并实施自己的加密。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的快速回答。

    同时、是否有 支持外部接口加密的 TI Wifi 芯片参考?

    CC3135和 CC3235硬件/软件是否兼容?

    就 CC3235系列而言、CC3235S 和 CC3235SF 有两种选择。

    根据数据表、它们都具有256KB 的 SRAM (数据+代码)、但 只有 CC3235SF 具有用于用户应用代码的片上闪存。  

    在实施外部 SPI 接口加密时,哪一种最适合我们的需要?

    谢谢。

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    器件的选择取决于您的应用需求。 CC3135在 WiFi 芯片和主机 MCU 之间没有加密功能。 但是、如果主处理器在 Linux WiLink 8上运行、器件可能是不错的选择。 由于 WiFi 请求程序在处理器内部的驱动程序上运行、因此您的加密问题不适用。

    我认为 CC3235S 和 CC3235SF 都适合您的应用。 但是、如果您将来想使用 TLS 1.3、我会推荐 CC3235SF。 您需要将套接字代码和 WiFi 控制代码从 MCU 移动到 CC3235。 您将针对主 MCU 和 CC3235之间的 SPI 通信加密实施自己的流加密。

    有一个问题。 是否需要使用 WPA2-企业安全版(802.1x)?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我们不需要使用  WPA2企业安全性。  我们的主处理器是运行 Azure RTOS 的 ARM cortex-M33内核。

    是否有针对 CC3235的 SPI 加密接口或任何相关内容的代码示例?

    而且、将现有的 CC3135 芯片移植到 CC3235是否顺利?

    谢谢。

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier

    我不知道此类显示 CC3235 SPI IN 接口加密的示例。 对于通过 SPI 接口进行通信加密、可更好地拟合流加密、但根据您设计用于通信的协议、可使用分组加密、如 AES。 CC3235具有用于 AES 和 DES (3DES)的硬件加速器。 唯一的问题是如何在 MCU 和 CC3235上存储对称密钥。 从安全角度来看、最好在加密之前进行密钥交换、如 Diffie–Hellman。

    将 SL_ API 代码从 M33移植到 CC3235不会太重要。 您可能需要:

    1. 将您的 sl_ API 代码从 M33移动到 CC3235
    2. 为 M33应用程序和 CC3235应用程序之间的数据交换设计您自己的协议。 在我看来、将更好地用于通信 UART、而不是 SPI (线路问题较少)
    3. 在您的物理通信(SPI 或 UART)之上设计加密。 可能您不需要加密整个物理通信、而只需要敏感数据。

    我假设您使用的是来自 CC3135 (CC3235)的 TCP/IP 堆栈、而不是来自 M33 (例如 NETX Duo)的 TCP/IP 堆栈。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的回答。


    实际上、我们在使用 NETX DUO 的 TCP/IP 堆栈作为我们正在开发的应用程序、以满足其他目的的需要。

    我们只能通过 WIFI 驱动程序使用 SimpleLink SDK 的有限部分。

    这意味着 TCP/IP 堆栈将保留在 M33 MCU 中、而且加密可能会基于此。

    此外、我们希望 SPI 不要降低接口的速度。

    此致、

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们新推出了 CC3301、它实现了带 SPI 的安全主机接口。 如果驱动程序有足够的闪存和 RAM 空间、您仍然可以在 M33 MCU 上使用 NETX Duo。  

    我建议您查看 CC3301 WiFi 6收发器。 它也比 CC3135更实惠。 请在下面的链接中查找数据表。 同时、请务必要求提供更多信息、以了解我们目前可以提供的服务:  

    https://www.ti.com/product/CC3301

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=338887∏_no=CC33XX-DESIGN&ref_url=epd_connect_wcs_CC3301 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    感谢您的回答。


    我看到 CC3301目前还没有投产。 这是否与将于今年年底开始的生产阶段兼容?

    另外、我看到同一系列的 CC3300看起来非常相同、但不处理 BLE。 我认为这最适合我们的情况 、因为我们在该芯片上不需要 BLE 支持、但可能是您没有提到 CC3300的原因。

    我们目前的 CC3135与 SimpleLink SDK 兼容、如果我们使用的新基准也兼容、将会更容易。 我在 SimpleLink SDK 的兼容性列表中没有看到 CC330X。 是因为它还没有投产还是不兼容?  

    最后一点、您能否确认我们当前使用的 CC3135不能具有自定义固件(与  CC3235不同)?

    此致、


    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    让我们在直接消息中讨论这一点。