主题中讨论的其他器件: CC3235S、 CC3235SF、 CC3301、 CC3300
您好!
我们使用的 CC3135 WIFI 芯片通过 SPI 接口与我们的主机 MCU 通信。
我们现在正在寻找保护/加密 SPI 接口的解决方案、因为 Wi-Fi 密码等敏感信息会被传输。
我在数据表上没有看到任何特性。 一种方法是修改 CC3135固件和 TI simplelink 库 以实现加密功能。
您能否确认这是一个解决方案并且是否有任何其他可能性来保护与主机 MCU 的 SPI 接口?
请注意、这是我们项目中一个非常关键的主题。 我们在博世公司工作、所涉及的零件数量非常庞大。
非常感谢您快速回答。
提前感谢您的帮助。
Olivier Coutureau