This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:原生 TI-RTOS 中的 sl_Task

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1228007/launchcc3235mod-sl_task-in-native-ti-rtos

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:CC3235MODSF

您好!

我正在使用 CC3235MODSF Launchpad。 我注意到所有示例都使用了 POSIX。 我没有任何 POSIX 经验、但我非常熟悉本机 TI-RTOS。 我已经在 TI-RTOS 中编写了许多代码。 如何使用原生 TI-RTOS 调用 sl_Task。 请提供帮助。 我希望我可以坚持本机,而不是重做我的很多代码。 如果我在本机 TI-RTOS 中调用"SL"函数、我还需要注意什么其他重要事项吗?

谢谢

AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需要创建一个将运行 sl_Task 的线程(堆栈应该为2KB、除非您在 simplelink 处理程序中花费大量时间)。

    由于 SDK 中的所有组件都使用 POSIX、因此每当您尝试使用 SDK 中的代码时、问题都会重复出现。

    我建议您对从 SDK 中进行的任何操作使用 POSIX 适配。 您仍然可以直接使用 tirtos、因为 POSIX 是它上面的包装器、但请注意使用使用 不同接口的共享操作系统对象(例如线程同步对象和消息队列)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    如何使用 TI-RTOS 语法创建线程。 我尝试了 Task_Create 和 Task_structure、但收到错误。 参数看起来不匹配。 当 Task_Create 需要不同类型时、sl_Task 返回为空。 您能否为我提供此方面的正确语法?

    谢谢

    AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:  

    我继续操作、切换到了 POSIX。 您可以关闭此问题。

    谢谢

    AJ