This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:参考设计中的2.4GHz 滤波器已淘汰

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1225982/cc3135-2-4-ghz-filter-from-reference-design-is-obsolete

器件型号:CC3135

尊敬的所有人

 参考设计中的2.4GHz 滤波器 DEA202450BT-1294C1-H 已淘汰。 您能给我指出一个替代产品吗?

非常感谢、谨致问候

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我联系 TDK 要求更换。 他们向我指出了 DEA202450BT-1294D1-H 由于我无法在 Mouser 或 DigiKey 获取该书、因此我怀疑它是一个不错的选择。

    是否有其他可用的替换产品?

    感谢您提供任何提示

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天,TDK 的销售代表告诉我, DEA202450BT-1294D1-H 内部只发布了 TDK。 推荐用于新产品、并已在分销商处提供。