This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:WiFi 企业证书

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1225929/cc3235sf-wifi-enterprise-certificates

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、E2E 专家!

你好。

我有一个 CC3235sf 微控制器、用于连接到 wifi 企业模式、我拥有3个证书。 我想知道在刷写程序后、是否可以使用 Uniflash 在器件中单独上传证书。

通常、我们会添加所有证书、创建 SLI 映像、然后创建闪存。 相反、我只需要刷写 WiFi 证书。

此致、

CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件处于开发模式时、您可以通过"在线用户文件"按钮上传/下载/创建/删除用户文件。 更多详细信息、请参阅第6.13章的 SWRU469H

    1月