This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807吞吐量低

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1222781/wl1807mod-wl1807-throughput-is-low

器件型号:WL1807MOD

您好!

我们的系统使用 WL1807和操作系统:  Debian 11, 当测试吞吐量(5G )时,传输速率非常低,大约60~90Mbps/秒,我们是否需要更新 HT80脚本?

对 AP 执行 Ping 操作时、可以轻松断开连接。 断开连接后、IP 将消失、需要重新启动才能恢复。

请帮助我们找到解决方案,谢谢。