This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:计划在医院环境中使用此 Wifi 标签解决方案、

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1224690/cc3200-planning-to-use-this-wifi-tag-solution-in-hospital-environment

器件型号:CC3200

需要有关此 IC 是否可在放射科和 MRI 扫描室中工作的信息?

在 放射科和 MRI 扫描室中添加此 Wifi 设置 是否会对设备造成任何干预?

另请分享此类环境或已实施示例中是否有任何性能报告。  

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Abhishek,

    我真的不明白为什么不这样做、如果房间里有其他配备无线网络的电子设备、那么这会加强这一点。 我不是放射科和 MRI 扫描室的专家、但我知道这些设备用于各种各样的医疗设备。 遗憾的是、我没有任何系统级测试报告、因为通常由最终产品开发人员生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    根据我的经验、对于没有正确设计屏蔽的消费类电子产品而言、这种医院环境可能具有挑战性。 靠近 MRI 和 CT 的位置可能会受到高级别的 EM 干扰。 需要考虑这一点、不要在高压电缆旁安装设备等 放射学也可能有问题,这取决于在那里使用的设备类型。 特别是串行闪存存储器容易受到电离辐射的影响。 如果您没有将器件设计到此类环境的相关经验、则可能存在风险...

    1月