This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:未检测到 XDS

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, LAUNCHCC3235MOD, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1224113/cc3235modsf-xds-not-detected

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:LAUNCHCC3235MOD、CC3235SF SysConfig

尊敬的所有人

我尝试亲自试用 LAUNCHCC3235MOD。 它在两周前工作过。 不、我无法再在 CCS 12.3.0.00005中构建它  

我得到以下输出:


****构建项目 OUT_OF_Box_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS ****的配置 MCU+Image

"F:\\Program\\TI\\ccs1230\\ccs1230\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

gmake[1]:"out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ccs.out"是最新的。
构建次要目标:"SYSCFG/OUT_OF_Box_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS.sli"
调用:Image Creator
"F:/Program/TI/CC32xx_sdk/simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05/source/ti/drivers/net/imagecreator/bin/SLImageCreator.exe syscfg create_image --sdk_path "F:/Program/TI/CC32xx_sdk/simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05 /CodeComposerStudio/workspace/out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ccs/MCU --json "F:/CodeComposerStudio/workspace/out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ccs/MCU +Image/syscfg/ti_drivers_net_WIFI_config.json"--file "F:/CodeComposerStudio/workspace/out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ccs/MCU +Image/syscfg/out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos
INFO:ROOT:FTDI 未检测到、正在尝试 XDS
信息:根目录:
错误:SLImageCreator.exe:未检测到 XDS
Makefile:177:目标"syscfg/out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ccs.sli"的配方失败
回溯(最近的调用最后):
文件" "、第5262行
文件" ",第5258行,主要
文件" ",命令行中的第5228行
文件" "、第4653行、位于 COMMAND_SysConfig_CREATE_IMAGE 中
文件" "、第2498行、位于 create_image_from_sysconfig 中
文件" "、connect_device 中的第1552行
文件"W:\***\***.py",第218行,在 auto_detect 中
***.***.Device错误:
错误:SLImageCreator.exe:未检测到器件。 已编译应用程序二进制文件、但无法生成映像。 插上您的 LaunchPad、然后重试。
SLImageCreator 返回-1
gmake[1]:***[syscfg/out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ccs.sli]错误-1
gmake[1]:目标"辅助输出"由于错误而没有重新生成。
gmake:***[全部]错误2.
Makefile:156:目标"全部"的食谱失败

****构建完成****

可能是连接新购买的"XDS110调试探针"混乱了驱动程序吗? 现在它已断开连接... 为什么 CCS 应无法再连接到 Lauchnpad 的板载 XDS110?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已确保新购买的探头未连接、终端也未连接?

    设备管理器是否显示 COM 端口以及 XDS110描述?

    CCXML 对于 CC32xx 怎么样? 是否可以按照以下方式检查连接?

    Shlomi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shlomi

    感谢您的回复。 实际上、COM 端口未显示 XDS110。 现在他们已经行动起来了。

    连接测试也工作正常。 谢谢您给我指指点点。

    我问另一件事吗? 今天上午、我重新安装了 Code Composer。 现在我得到一些 syscfg 错误...


    ****构建项目 OUT_OF_Box_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_gcc ****的配置 MCU+Image

    "f:\\Program\\TI\ccs1230\\CCS\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

    生成文件:"../out_of_box.syscfg"
    调用:SysConfig
    "f:/Program/TI/ccs1230/sysconfig_1_12_0/sysconfig_cli.bat "-s "F:/Program/TI/ccs1230/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/.metadata/product.json --script "F"/CodeComposerStudio/out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_gcc/out_of_box.syscfg -o "syscfg"--compiler gcc
    正在运行脚本...
    subdir_rules.mk:28:目标"Build-981610687"的配方失败
    错误:调用 addInstance()时发生异常
    在代理服务器上。 (f:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scriptingGuard.ts:34:10)
    在 scriptFunc (F:\CodeComposerStudio\out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_gcc\out_of_box.syscfg:60:28)
    在 CB (F:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\RunScript.ts:94:27)
    在 Object.withDeprecatedAccess (F:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\src\pinmux\services\deptatedAccessGuard.ts:14:10)
    位于 Object.runAsUserScript (F:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scriptingGuard.ts:49:3)
    在 ITERATE 处(F:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\RunScript.ts:94:5)
    在 baseEach 处(F:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
    at function.each (F:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:9409:52)
    在 ITERATE 处(F:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\RunScript.ts:92:6)
    在以下位置(F:\Program \TI\ccs1230\sysg3_1_12_0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
    原因:错误:可配置的"模式"的"/ti/drivers/SPI ":验证失败:[

    "关键字":"类型"、
    "数据路径":/options/0/name、
    "schemaPath":"#/definitions/EnumerationOption /properties/name/type "、
    "Params":{
    "类型":"编号"
    }、
    "消息":"应是编号"
    }、

    "关键字":"additionalProperties"、
    "数据路径":/options/1、
    "schemaPath":"#/definitions/EnumerationOption /additionalProperties"、
    "Params":{
    "additionalProperty ":"legacyNames"
    }、
    "消息":"不应具有附加属性"
    }、

    "关键字":"anyof"、
    "数据路径":""、
    "schemaPath":"#/anyof"、
    "Params":{}、
    "message":"应匹配任何一种模式"
    }
    ]
    在 validateConfigurable (F:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\src\pinmux\services\objectManagers\configurable.ts:1255:10)
    位于 Object.createMetaContentConfigurableMgr (F:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\src\pinmux\services\objectManagers\configured.ts:1281:3)
    位于 b.createMetaContentConfigurableMgr (F:\Program\TI\ccs1230\sysg3_1_12_0\dist\webpack:\src\pinmux\services\objectManagers\moduleInstance.ts:761:10)
    在 ITERATE 处(F:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\src\pinmux\services\objectManagers\moduleInstance.ts:755:57)
    在基本映射处(F:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:653:23)
    位于 function.map (F:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:9621:51)
    位于 b.addMetaContentConfigurableMgrs (F:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\src\pinmux\services\objectManagers\moduleInstance.ts:755:30)
    在 b.initMetaConfigurables 上(F:\Program \TI\ccs1230\sysconfig _1_12_0\dist\webpack:\src\pinmux\services\objectManagers\moduleInstance.ts:799:8)
    位于 function.createInstanceImpl (F:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\src\pinmux\services\objectManagers\moduleInstance.ts:125:11)
    位于 function.createInstance (F:\Program\TI\ccs1230\SysConfig_1_12_0\dist\webpack:\src\pinmux\services\objectManagers\moduleInstance.ts:997:28)
    gmake:***[BUILD-981610687]错误1
    gmake:由于错误、未重制目标"all"。

    ****构建完成****

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您现在无法使用 SysConfig、而不能使用映像创建器。

    您正在使用的 SysConfig 为1.12、它是与 SDK 6.10.0.5一起使用的、这是不同的。

    也许对于新的7.10.0.13、您还需要使用最新的 SysConfig 1.15。

    我建议使用此 SysConfig 试用以前的 SDK、或下载最新的 SysConfig、安装它然后重试。

    可以在 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/sysconfig/docs/release_notes_1.15.0_2826.html 上找到它

    Shlomi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这起作用了... 版本在我的安装中略有不同、但使用最新版本确实解决了问题。

    非常感谢

    Chris