This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:新的 SDK 中不提供 CCS 编译:simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13

Guru**** 1486215 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC3235SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1221951/launchxl-cc3235sf-ccs-compile-is-not-available-in-the-new-sdk-simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC3235SF

您好、TI!

    我在将新工程添加到 CSS IDE 时遇到了问题、这是 因为我无法像以前的 SDK 那样找到编译器 CCS 的选项。 请参见下图:

所以我不得不使用 gcc ,因为这我得到了错误。

请告诉我如何添加 CCS 选项支持的新项目、以便能够导入 FreeRTOS。

提前感谢。

肉食

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sarju、

    我已经重现了此问题、需要与我们的工具团队进行核实。

    解决问题后、我会立即报告。

    现在请继续使用 sdk6.10。

    Br、

    Kobi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案是切换到 SysConfig 1.15版。 它 包含在 SDK 中、但要设置工程、您需要转到"project-properties->general->products"、然后双击 SysConfig 并更改版本1.15。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:   

    谢谢回复、我觉得没有遇到问题、我想说的是、当我从 ti sdk (simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13)在 css IDE 中导入新项目时、CSS 编译器选项在以下位置不可用:"C:\ti\simplelink_mq32xx_sdk_7_10_00_00_cntos\freertos\ccretos\c32xl_xl\l_cntos\lotsf_c32xl_xl\l_xl_3\l_club、上面有一个示例。  

    但是、如果要讨论任何以前的 SDK (如(simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05)、则 FreeRTOS 文件夹中提供 CSS 选项、其位置为:C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05\examples\rtos\CC3235SF_LAUNCHXL\demos\mqtt_client\freertos。 屏幕截图如下所示。

    为什么会这样,请让我知道。

    谢谢。

    肉食

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      不再支持 TI 编译器(CCS)。 现在、它已被 TI-clang 取代( 您也可以使用 gcc)。 在这两种情况下(  CCS 都支持这2个编译器)、您需要确保使用 syscong 1.15来避免出现其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它现在可以使用 GCC 和 TI-clang 编译器,我更新了 CCS IDE ,我使用的是 SysConfig 1.15。

    感谢 Kobi、