Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 CC3235SF
您好、TI!
我在将新工程添加到 CSS IDE 时遇到了问题、这是 因为我无法像以前的 SDK 那样找到编译器 CCS 的选项。 请参见下图:
所以我不得不使用 gcc ,因为这我得到了错误。
请告诉我如何添加 CCS 选项支持的新项目、以便能够导入 FreeRTOS。
提前感谢。
肉食
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
我在将新工程添加到 CSS IDE 时遇到了问题、这是 因为我无法像以前的 SDK 那样找到编译器 CCS 的选项。 请参见下图:
所以我不得不使用 gcc ,因为这我得到了错误。
请告诉我如何添加 CCS 选项支持的新项目、以便能够导入 FreeRTOS。
提前感谢。
肉食
尊敬的 Kobi:
谢谢回复、我觉得没有遇到问题、我想说的是、当我从 ti sdk (simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13)在 css IDE 中导入新项目时、CSS 编译器选项在以下位置不可用:"C:\ti\simplelink_mq32xx_sdk_7_10_00_00_cntos\freertos\ccretos\c32xl_xl\l_cntos\lotsf_c32xl_xl\l_xl_3\l_club、上面有一个示例。
但是、如果要讨论任何以前的 SDK (如(simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05)、则 FreeRTOS 文件夹中提供 CSS 选项、其位置为:C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05\examples\rtos\CC3235SF_LAUNCHXL\demos\mqtt_client\freertos。 屏幕截图如下所示。
为什么会这样,请让我知道。
谢谢。
肉食