This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:RX BER 仪表测试

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1223545/wl1835mod-rx-ber-meter-test

器件型号:WL1835MOD

您好!

我们将尝试执行 Rx BER 表测试。  我们将使用一个 DUT 传导样本作为 Tx 单元、并发出以下快照底部突出显示的两条命令。  然后、我们将使用第二个 DUT 传导采样作为 Rx 单元、并发出以下快照顶部突出显示的两条命令、在这两条命令之间至少等待5秒。

 

 

这不能给我们带来成功的结果。  我注意到的一点是、Tx 命令中的 BD 地址与 Rx 命令中的 BD 地址似乎存在差异。  我在上面所示的命令中圈出了这两个地址、正如您看到的、字节的顺序似乎与这两个地址相反。  我们试图纠正这个问题、但仍然没有成功。

 

为了阅读结果、我们使用其他文档中的以下页面

 

如上面突出显示的部分所示、结果的第一个字节似乎应该为0x00。  但是、我们始终会看到该第一个字节为0x01、这表明命令失败。

您能帮助我们确定哪里出了问题并帮助我们成功执行测试吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatima:

    为了避免地址产生混淆、您可以尝试使用0x2222222222222222之类的命令吗?

    此外、要查看有关设置的其他详细信息、是否有任何其他命令报告返回命令失败、还是只是 READ_BER_METER_RESULT 命令?

    您可以在同一文档中使用以下 Send_HCI_Inquil 测试 HCI 连接。

    您是否能够确认数据包是否通过文档中的任何其他测试或通过监听器/频谱分析仪进行传输?

    最后、您能否告知我在启动时要将哪个版本的服务包加载到 WiLink 器件?