This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:同一程序在使用不同示例代码框架时使用不同的时间段

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1223687/cc3220sf-launchxl-same-program-use-different-time-period-when-use-different-example-code-framework

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

当我编写一个程序时、使用 GPIO 生成一系列脉冲、使用示例"empty"、脉冲宽度约为300us。 但当我复制示例项目"Network_terminal"中的源文件时、脉冲宽度变为大约1500us、比之前长约5倍。 我想知道为什么吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享试图移植到 network_terminal 项目的代码?

    以及您使用的 SDK 版本。

    此致、

    AVI Epstein.