This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:通过 OTA 启用默认受信任根目录

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1220389/launchcc3220modasf-enable-default-trusted-root-catalog-via-ota

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好!

理解正确、使用的是 TI 默认的受信任根目录:
-要检查 TLS 服务器连接(CC3220是客户端)
-为了验证 MCU 固件文件 mcuflashimg.bin 是否由一个众所周知的 TI CA (包含在 TI 受信任的根证书目录中)签名

到目前为止?

要激活由可信根目录内的证书签名的 mcuflashimg.bin 验证,必须设置:
- UniFlash 项目设置中的默认受信任根证书目录
- mcuflashimg.bin 证书的签名文件、证书来源于 TI 已知根 CA (包含在 TI 默认的受信任根证书目录文件中)

对吧?

随后可以通过 OTA 更新来激活 mcuflashimg.bin 的受信任根 CA 签名验证过程?

例如、对于使用游乐场证书而不是受信任根目录的映像进行刷写的设备?

非常感谢、
罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    感谢您的提问、我已将此指派给了我们的一位软件专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    我不确定我是否理解这个问题。 您能进一步解释一下吗? 如果根 CA 尚未在 Taget 上刷写、则 OTA 不会成功。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan 和 Sabeeh:

    感谢您的回答。


    在我的方案中、所有需要的证书都在正确的位置。

    我想通过 OTA 更新、将 CC3220MODASF 从使用 TI 货场证书切换到使用 TI 受信任的根证书目录。

    正在运行的模块会使用 TI 游乐场证书。 OTA 更新完成后、解结器会使用 TI 受信任根证书目录。

    有可能吗?

    此致、非常感谢、
    罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:  

    如果您已经拥有所有证书、则可能可以实现此操作。  不会根据目录验证 OTA 证书本身。 因此、您可能必须逐步进行更新。 与第一次更新一样、将设置根 CA、然后设置 MCU 映像、因为会根据根 CA 检查映像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sabeeh:

    非常感谢您的解释。

    此致、
    罗马语