This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:TI 模块符合 ETSI EN 303 645 v2.1.0 (202020-04)的要求?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1222589/launchcc3220modasf-ti-module-meeting-requirement-of-etsi-en-303-645-v2-1-0-2020-04

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

大家好、

您能回答以下客户问题吗?

1. TI 模块是否符合 ETSI EN 303 645 v2.1.0 (202020-04)的要求?

    1. „μ A 规定5.7-1 消费类物联网设备应使用安全启动机制来验证其软件。硬件信任根是提供强大证明的一种方式、作为安全启动机制的一部分。 硬件信任根是系统的一个组件、所有其他组件都从其"信任"(即系统内加密信任的来源)中获得信任。 为了实现其功能、硬件信任根可靠、并且能够抵抗物理和逻辑篡改、因为没有确定组件发生故障或被更改的机制。 通过利用硬件信任根、器件可以确信加密功能的结果、例如用于安全启动的加密功能。 硬件信任根可以由用于安全存储凭据的机制或其他替代方案提供支持、以提供与给定设备所需安全级别相称的基准安全保证级别。"[第21页、ETSI EN 303 645 v2.1.0 (2020-04)最终草案]

2.如果是、TI 是否也会向认证机构确认?
3、à 是、在哪些前提条件下我们必须满足 TI 软件的前提条件?

谢谢!

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz

    我会仔细研究它、然后再回到你身边。