This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:需要设置网状网络(IEEE 802.11s)方面的帮助

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1222927/wl1807mod-require-assistance-with-setting-up-mesh-network-ieee-802-11s

器件型号:WL1807MOD
主题中讨论的其他器件:AM3358WL1837

我有一个 AM3358处理器和一个 WiLink 8 (WL1807) WiFi 模块。 我在线检查确认 WL1807确实支持 IEEE 802.11s (网状网络)协议、但 WL1807 (和 WL1837)的文档中没有提到 WL1837支持 IEEE 802.11s 协议。
此外、在 TI 的网站上还演示了如何在网状网络设置中使用 AM335X 处理器和 WiLink 8模块。

WiFi 固件版本- wl18xx-FW-8.9.1.0.0-r0

Linux 内核版本- 5.15.79-LMP 标准

WiFi 网状网络演示视频- https://www.ti.com/video/5548399687001

请帮助我完成需要执行的操作、以便进行相同的设置。

谢谢