This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:CC3235的板级屏蔽、可缓解供应链瓶颈

Guru**** 2563850 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS, CC3235SF, CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1220731/cc3235mods-board-level-shielding-for-cc3235-to-mitigate-supply-chain-bottlenecks

器件型号:CC3235MODS
主题中讨论的其他器件:CC3235SFCC3235MODASF、CC3235MODAS

尊敬的所有人

大多数 CC3235模块的可用性似乎都存在严重的问题。 考虑使用  HF 微控制器(例如 CC3235SF12RGKR)构建定制模块时、是否提供了板级屏蔽设计支持?

或者、有没有人提出其他方案来克服 供应链瓶颈?

感谢任何帮助。

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    TI 确实 为定制模块提供设计支持、  如需相关说明、您应参考 www.ti.com/.../SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS 页面。

    关于供应链问题、您应该检查 TI.com 库存、而不是第三方供应商。 应该有库存模块。

    我将在内部验证这一点、然后再联系您。

    此致、

    Jonathan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    感谢您的回答。

    在我的设计完成时、我会要求专家进行检查。 不管怎样、我不知为何不敢用非"MOD"(例如 CC3235SF)器件设计一些东西、因为我不知道在哪里可以获得适当的垫片。 这些板载 EMI 屏蔽层是否有源?

    我最喜欢的模块是 CC3235MODASF。 是否有可能在不久的将来提供此软件?

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我将在内部查看这些模块的可用性、然后联系您。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    据我所知、这些模块很快就会补充装备。 您应该注册"到货时通知我"、以便您知道他们有库存的时间。  

    或者、如果您没有特别查找 CC3235MODASF、其中有 CC3235MODAS、唯一的区别是模块中没有内部串行闪存。 您可以在 https://www.ti.com/product/CC3235MODAS 页面上浏览该产品 

    此致、

    Jonathan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    简单说明 CC3235MODAS 没有执行(XIP)闪存。 这意味着需要从 RAM 执行代码。 CC3235MODASF 和 CC3235MODAS 两个模块都具有4MB 串行闪存(模块内的 SPI 闪存芯片)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    感谢您的检查。 我去查看 CC3235MODAS 的库存信息。 比如说缺货。

    因为我不能告诉我的客户,这将会变得有趣,看看,当我们能够供应他的产品,我最初问垫圈。 TI 是否会为获得板级屏蔽提供帮助、或者这是否超出本论坛的讨论范围?

    此致

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我不确定您在哪里检查 CC3235MODAS 库存、但这里显示库存有1000个器件。  https://www.ti.com/product/CC3235MODAS#order-quality 

    通常、TI 不会帮助您获得板级屏蔽。 如果客户选择仅使用 IC (而不是模块)进行设计、则必须根据设计限制、即他们希望屏蔽的发动机区域大小、寻找合适的屏蔽层。

    请记住、如果客户希望对其设计(FCC、ETSI 等)进行认证、则使用的射频屏蔽层会对此产生影响。 该模块已经过认证、因此更加方便。   

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    我去了你提供的链接,它看起来如附件所示。

    似乎有问题。 由于我看到其他组件有可用性、我想不是从我这边看。

    说到认证、是否可以预期仅包含天线的模块无需重新认证? 我当然更喜欢这样。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    奇怪的是、我们看到组件具有不同的可用性。 我仍然认为您应该选择"有货时通知我"以便收到通知、很快应该有更多库存。

    关于认证、只要选择天线与 TI 批准的天线列表中的模块配对、不包含天线的正常模块就无需重新认证。 您可以在此处查看认证的详细信息和认证天线列表、网址 为 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION 

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    感谢你的评分 除了与清单的特殊性,我的所有问题都已回答;-)。

    此致

    Chris