This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您可以 在收发器模式下获取和解析整个信标(请参阅 编程人员指南中的第13章)。
您无法在标准站点模式下获得该信息。
谢谢、这非常有帮助。 通读程序员指南的第13章、我还有几个问题、您能回答吗?
您能否详细说明 SL_SOCK_RAW 和 SL_DOCK_DGRAM 之间的区别(第13.3.1节)?
由于收发器模式一次仅支持从一个通道接收、因此如果我们要开发一个需要扫描多个 Wi-Fi 通道的监听器应用、我们是否需要 使用 sl_SetSockOpt ()定期手动更改通道? 我们可以切换通道的频率是多少? 是否有使用收发器模式的 Wi-Fi 嗅探器样片?
我们应该如何确定是需要长前导码模式还是短前导码模式? 前导码模式是否影响接收或仅影响传输?
扫描 Wi-Fi 信标需要多高的数据速率?
再次感谢您的帮助。
迈克尔
您还可以参阅第6.5.3章和第6.5.4章、其中提供了有关不同 RAW 模式的更多信息。
SL_SOCK_DGRAM (SL_AF_RF)发送和 接收 数据包 设备未连接到 AP 时、在特定802.11通道上使用(特定传输层协议的)。
您可以使用 RAW 套接字 传输所有数据包 (不仅仅是数据)的数据流。 如果您想查看信标、这应该是您的选择。
使用收发器 套接字时、您需要按应用程序切换通道。 由于信标通常每100到200毫秒发送一次、因此这可能是您希望扫描每个信道的时间。
信标通常以较低速率之一发送、但您无需设置 RX 的前导码模式和数据速率。 频道上的所有内容都将被截获。 使用的准确速率 在数据包前缀的8字节专用标头(SlTransceiverRxOverHead_t)中指定。
否 这是 执行扫描的方式(逐通道)。 总共有44个通道(14 + 30)、因此整个扫描周期所需的时间可能 小于5秒(假设每个通道至少102.4ms)。
如果要加速 周期,则可以使用活动扫描(至少在非 DFS 信道中),这意味着您发送广播探测请求,并可 在之后立即期待探测响应
(在5GHz DFS 和可选 信道(如信道12-14)中、除非您识别信道上的至少几个信标、否则不允许传输信号)。
我明白了。 感谢您的答复。 是否可以 在收发器模式下执行主动扫描? 如果不是、是否可以使用其他执行活动扫描的模式、在探测请求中请求特定于供应商的信息元素、并能够读取探测响应的特定于供应商的信息元素?
此外、您认为有14+30个通道是什么? 在维基百科的 WLAN 信道表中,我看到了美国5 GHz 频段的信道32-177。 是否有30个不同的5GHz 通道是非重叠的? 我不是 Wi-Fi 领域的专家、因此我可能会犯错。
对于2.4GHz 频段、是否可以仅扫描信道1、6和11 (并且仍然能够接收在任何2.4GHz 信道上广播的任何信标)? 我读出通道1、6和11是非重叠的、但涵盖了几乎整个频率范围。
此外、我看到了您从另一个主题得到的响应(感谢您的响应)。 您是否能够详细介绍 SL_SOCK_RAW 和 SL_SOCK_DGRAM? 我将把我以后的所有问题都保留在该主题上。
使用收发器模式时(域 设置为 SL_AF_RF):
–SL_SOCK_RAW–指示 L1模式 RAW 套接字(不考虑802.11介质访问策略- CCA)
–SL_SOCK_DGRAM–指示 L2模式 RAW 套接字(遵守802.11介质访问策略)。
应该能够使用来获取信标和探测响应以及传输探测请求(用于主动扫描)。 我认为、 如果要发送探测请求(因为希望802.11清除通道评估 功能处于活动状态)、您应该更喜欢 SL_SOCK_DGRAM。
请参阅以下内容以查找支持的5G 通道:
/*
- SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS_5G:
\code
SlWlanScanParam5GCommand_t ScanParamConfig5G;
_u16 Option = SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS_5G;
_u16 OptionLen = sizeof(SlWlanScanParam5GCommand_t);
// 5.0G channels bits order: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
// 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 184, 188, 192, 196
ScanParamConfig5G.ChannelsMask = 0x0000000F; // Select ChannelsMask for channels 36, 40, 44, 48
ScanParamConfig5G.RssiThreshold = -70;
sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID, Option, OptionLen, (_u8 *)&ScanParamConfig5G);
\endcode
<br>
*/
如果仅扫描信道1、6、11、则可能会错过其他信道上的信标、因为 RSSI 将显著下降(尤其是在非相邻信道中、例如3、4、8、9)。 您可以自行决定该行为是否对您足够好。
谢谢 Kobi。 您是否知道如何实施主动扫描、以使返回至扫描仪的任何探测器响应将包含特定于供应商的 IE、从而使我能够访问特定于供应商的 IE 数据?
在编程指南的第4.7.1节中、我确实发现了以下内容: "扫描策略–设置扫描策略会触发立即活动扫描(没有连接用途)、并在启用的信道上以所需的扫描周期间隔执行扫描。"、但扫描结果似乎不包含特定于供应商的 IE。
此外、我不确定您能否回答此问题、但在这种情况下、您可以提供帮助:是否所有 Wi-Fi 设备都响应探测请求? 在我的特定应用中、我将尝试扫描由 "广播模块"广播的 Wi-Fi 信标、该模块的唯一任务是广播信标、并且不需要接收数据或进行连接。 在这些设备上进行主动扫描是否没有意义?
如前所述、如果常规扫描结果不包含您要查找的信息、则需要使用收发器模式来将信标(或探测器响应)发送到主机。
通常、探测器响应包含 信标的所有信息。 在某些情况下、您应该在探测器中添加特定于供应商的 IE 以在响应中获得特定于供应商的 IE。
你说的、我不能评论"广播模块"。 我 认为这方面没有标准、我想这取决于具体的实现方式。 如果您知道要寻找什么、您应该能够从供应商处获得更多信息。
我将尝试澄清我的问题:
我知道探测器响应应包含信标的所有信息、包括特定于供应商的 IE (在某些情况下、仅当您将特定于供应商的 IE 添加到探测器请求时)、但 我仍不确定如何实现此目的的软件。
这是我到目前为止完成的进度:我发现编程指南显示此命令将执行活动扫描(第4.7.3节):
Status = sl_WlanPolicySet(SL_WLAN_POLICY_SCAN, SL_WLAN_SCAN_POLICY(1,1), (_u8*)&intervalInSeconds,sizeof(intervalInSeconds));
和编程指南显示此命令将获取扫描结果:
SlWlanExtNetworkEntry_t netExtEntries[30]; _i16 resultsCount = sl_WlanGetExtNetworkList(0,30,&netExtEntries[0]);
但是、根据 SlWlanExtNetworkEntry_t 的文档、其中不包含特定于供应商的 IE。 此外、这两个函数都没有将特定于供应商的 IE 添加到探测请求的特性。
我是否在查看错误的函数? 应使用什么函数将特定于供应商的 IE 添加到探测请求? 应使用什么功能 从活动扫描中检索特定于供应商的 IE?