This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MOD 是否支持 AP 模式下的 WPA3?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1220736/cc3220mod-does-cc3220mod-support-wpa3-in-ap-mode

器件型号:CC3220MOD

您好、E2E 专家!

你好。

只需确认一下: CC3220MOD 是否支持 AP 模式下的 WPA3?

在用户指南"SimpleLink Wi-Fi CC3x20、CC3x3x 网络处理器(修订版 M)
请参阅随附的图像文件。




我只需要验证它是否仅在  CC3220MOD 的 STA 模式上是 WPA3。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只有在站点模式(当我们连接到 AP 时)下才支持 WPA3。

    在 AP 模式下(当站点连接到 SimpleLink 时)–不支持该模式(仅开放、WEP 或 WPA2)

    谢谢!

    FG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felicity:

    你好。

    您是否碰巧知道一款与  CC3220MOD 类似、支持 AP 模式下 WPA3的器件?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    目前、我们没有可支持 AP 模式下的 WPA3的 SoC 型 Wi-Fi 芯片(我们的所有 CC31xx 或 CC32xx 系列都没有)。 但是 、在 运行 Linux 的配套 IC 系列上、我们可以在 AP 模式下支持 WPA3个人版。 器件型号为 CC330x (https://www.ti.com/product/CC3300)