This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:如果 nRESET (引脚35)或 NHIB (引脚4)可用于器件重启和复位、则 NHIB 不能用于上电复位

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1221133/cc3135mod-if-either-nreset-pin-35-or-nhib-pin-4-can-be-used-for-device-restart-and-reset-then-nhib-can-not-be-used-for-power-on-reset

器件型号:CC3135MOD

大家好  

在 CC3135MOD 数据表中、可以将 nRESET (引脚35)或 NHIB (引脚4)用于器件重启和 复位。

因此、我们必须选择将使用哪一个(nRESET 或 NHIB)进行器件重启和复位。

为了节省功耗、我们正在考虑使用 NHIB 进行器件重启和复位、并想知道 NHIB 是否可用于 CC3135MOD 上的上电复位?

上电期间、只有 NRESET 引脚必须保持在0.6V 以下至少5ms?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    是的、为了使器件复位、NRESET 引脚必须保持低电平(至少0.6V 的电压) 5ms。 在模块上、加电期间的 nRESET 时序已经由内部组件处理(即100k 上拉电阻)。  

    请参阅  选项卡"CC3135MODR"上的 CC3x35硬件设计检查清单、因为它提到了应连接到 nRESET 引脚的元件。

    对于 NHEB 引脚、请注意 最小休眠时间至少为 10ms (如数据表中的"8.15.4从休眠模式唤醒时序"部分所示)。

    Br、

    杰西卡·M·托雷斯