This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:2.4GHz Rx 二次谐波杂散发射故障

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1213253/wl1837mod-2-4ghz-rx-spurious-emissions-failure-at-2nd-harmonic

器件型号:WL1837MOD

您好!

我看到其他几篇关于这一问题的文章,但没有一篇文章能够为我们提供有效的解决办法。

我们会看到在接收模式下、2.4GHz WLAN 在4.825GHz 下的二次谐波周围发射超过了-54dBm 限制。

我们使用的是 FW 文件 wl18xx-fw-4.bin 和 INI 文件 WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP。 我们尝试 根据我在这里看到的其他帖子、将 NumberOfAssembleedAnt5从"01"更改为"02"。 这使测量值从-52.798 dBm 降至-53.718、仍然失败。  原始 ini 文件如下所示。  请告诉我们还可以尝试哪些功能、或者需要评估的任何其他信息。 如有任何帮助,将不胜感激。

提前感谢、

Sarah

############################################################
## WL8_1837_TI_MODULE_INI ##
############################################################

PHY_standalone = 00#布尔值表示没有 MAC cortex 处于活动状态;主要影响之一是 PHY 需要在运行模式下执行 MAC cortex 完成的顶部初始化阶段;0x0用于 Mac;0x1不用于 Mac
主时钟设置时间= 05 #时间(以毫秒为单位)从:PRIMARY_CLK_REQ_OUT (9x)/CLK_REQ_OUT (5x)上升到来自主机的有效 CLK_IN_PRIMARY_P (9x)/CLK_IN_P (5x)
ClockValidOnWakeUp = 00 #[不支持]表示在向器件发出主机唤醒命令时、有效的参考时钟已有效且稳定;0 -参考时钟无效(默认) 1 -参考时钟已有效且稳定(快速睡眠)
第二时 ClockSettingTime = 05 # 189x Only;时间单位为毫秒、从:Rising secondary_CLK_REQ_OUT 至主机的有效 CLK_IN_secondary (默认为5ms)。
Spare0 = 08 #[不支持] TI 内部使用
AutoDetect = 00 #[不支持] 0x0 -禁用;0x1 -启用
Dedic_fem = 00 #[不支持]位0:无 FEM 位2..3:供应商选项(0:RFMD;1:tQS;2:SKWS)
lowband_component = 02# 0x2:2路或3路开关。 其他值不适用
lowband_component_type = 05 # 0x5:一个热1.8V。 其他值不适用
HIGHBAND_COMPUENT = 01# 0x1:2路开关。 其他值不适用
HIGHBAND_COMPUTER_TYPE = 0A # 0x9:1热3V。 其他值不适用
NumberOfAssembledAnt2_4 = 02 #指示2.4GHz 的有效频带和安装天线数;
NumberOfAssembledAnt5 = 01 #表示5GHz 的活动频带和安装天线数量;
external_PA_DC2DC = 00 # 0:internal_PA_DC2DC (默认值);1:external_PA_DC2DC
TCXO_LDO_Voltage = 00 # TCXO LDO 2V5电压电平选择0x0:2.5V;0x1:2.55v;0x2:2.6V;
XTALI trimVal = 04 # 185x Only;XTAL 的电流修整、(默认) 0x4
IO_CONFIGURATION = 01 #根据下表配置所有非固定 IO 的驱动强度(详见18xx_PG2_spiner_xls_sheet.xml):0x0 - 8mA.0x1 - 4mA (默认值).0x2 - 6mA.0x3 - 2mA
SDIO_CONFIGURATION = 00 #[不受支持]位0:SDIO IB 使能 SYNC;位1:SDIO IB 使能异步;位2:SDIO IB 使能 BlockMode;
设置= 00 #[不支持] TI internal - General configuration:bit 0:N/A;bit 1:Enable OCLA over SoC 32K pram mode
RxProfile = 00 #[不支持] TI 内部使用
PwrLimitReference11BG = 55 #单绝对输出功率值(dBm)、作为所有 perChanPwrLimitArrBG 的基线。 范围0..25.5dBm、分辨率0.1dB;
PwrLimitReference11P = 64 #作为所有 perChanPwrLimitArr11P 基线的单绝对输出功率值(dBm)。 范围0..25.5dBm、分辨率0.1dB;
Board_Type = 02 # EVB_18XX = 0;DVP_18XX = 1;HDK_18XX = 2;FPGA_18XX = 3;COM8_18XX = 4;
EnableCLPC = 00#启用闭环电源控制 FW 机制的布尔值。 在外部 FEM 解决方案(仅5GHz)中、我们将根据功率检测器读数监控和校正输出功率;0x0禁用;0x1 -启用;
EnableTxLowPwrOnSiSoRdl = 00 #[不受支持] TI 内部使用
Spare1 = 00 #[不支持] TI 内部使用

PerChanBoMode11BG = 40 00 04 30 00 00 00 00 0 00 40 19.
#PerChanBoMode11BG 代表每个信道数组2位(49个信道、因此使用13个字节)。 从左侧开始、每字节通道分布图如下所示:
字节0:1、2、3、4;字节1:5、6、7、8;字节2:9、10、11、12;字节3:13、14、J1、J2;字节4:J3、J4、J8、J12; 字节5:j16、j34、36、j38;字节6:40、j42、44、j46;字节7:48、52、656、60;字节8:64、100、104、108;字节9:112、116、120、124; 字节10:128、132、136、140;字节11:149、153、157、161;字节12:165、备用6位、用于固定 BO 配置
#退避模式编码:
# 0 - BO 取自每个速率的表(默认)、
# 1 -仅对11n 和11g 速率使用 MAX[固定 BO、表 BO]、并应用200ns TX 窗口。 固定 BO 由 PerChanBoMode11BG[103:100]设置如下:[103:102]-在2.4G 情况下、静态 BW 20M 为11n 和11g 设置固定 BO:0:7dB;1:9dB;2:11dB;3:13dB;[101:100]-在2.4G 情况下、为11n 和11g 设置固定 BO、静态 BW 40M:0:7dB; 1:9dB;2:11dB;3:13dB;注意:11b 数据包使用表 BO、
# 2 -与1相同
# 3 -使用 MAX[固定 BO、表 BO]设置11n、11g 和11b 速率、并应用200ns TX 窗口。 固定 BO 由 PerChanBoMode11BG[103:98]设置如下:[103:102]-在2.4G 情况下,静态 BW 20M 为11n 和11g 设置固定 BO:0:7dB;1:9dB;2:11dB;3:13dB;[101:100]-在2.4G 情况下,为11n 和11g 设置固定 BO,静态 BW 40M:0:7dB; 1:9dB;2:11dB;3:13dB;[99:98]-为11b 设置固定 BO:0:5dB;1:7dB;2:9dB;3:11dB;

PerChanBoMode11P = 00 00 01
#PerChanBoMode11P 表示每个通道数组2位(14个通道、因此使用4个字节)。 从左侧开始、每字节通道分布图如下所示:
#Byte0:171,172,173,174;字节1:175,176,177,178;字节2:179,180,181,182;字节3:183,184,备用4位用于固定 BO cfg
#退避模式编码:
# 0 - BO 取自每个速率的表(默认)、
# 1 -与3相同
# 2 -与3相同
# 3 -使用 MAX[固定 BO,表 BO]为11n、11a 和11p 速率,并应用200nsec TX 窗口。 固定 BO 由 PerChanBoMode11P[31:28]设置如下:[31:30]-在5G 用例中设置具有静态 BW 20M 的11n 和11g 的固定 BO:0:7dB;1:9dB;2:11dB;3:13dB;[29:28]-在具有静态 BW 40M 的5G 用例中为11n 和 BO 设置固定 BO:7dB; 1:9dB;2:11dB;3:13dB;注意:PerChanBoMode11P[31:28]适用于5G 频带和11P 频带

PinMuxingPlatformOptions = 00 00 #[不支持] PinMux 选项;字节1 185x (位0:NLE、位1:FM LNA EN);字节2 189x:(位0:NLE、位1:GPS 天线选择、位2:FM LNA EN、位3:GPS PPS 输出、位4:GPS 外部 LNA EN)

PerChanPwrLimitArr11P =关断 关闭
# PerChanPwrLimitArr11P 限制11P 通道中每个通道的 TX 输出功率:14个通道、每个通道1个半字节。
# PerChanPwrLimitArr11P 半字节:(CH=0)、(ch=1)、(ch=2)、...、(ch=13)。
#在每个半字节:值是从 pwrLimitReferenceP(dB)增量。 范围0dB 至15dB。 分辨率:1dB (0、1、...、15dB)

SRState = 00 #[不支持] Smart Reflex 0 -禁用、1 -启用
SRF1 = 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 #[不支持] Smart Reflex 参数 SRF1 -第一个参数-行数;
SRF2 = 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 #[不支持] Smart Reflex 参数 SRF2 -第二参数-表的上限;
SRF3 = 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 #[不支持] Smart Reflex 参数 SRF3 -所有其他参数-表值;


#|__CH1_______CH2____|__CH3____|__Ch4__Ch5______CH6_________________CH7_________________CH8__CH9____|__CH10______CH11__J14_J
PerChanPwrLimitArr11BG = 78 88 88 88 88 88 88 88 88 78 88 FF FF F8 FF F8 FF FF FF FF FF FF F8 FF F8 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F7 22 22 FF FF FF FF F7 22 22 FF FF FF F7 66 66 FF FF F7 66 F4 44 55 F4 44 55 F4 44 55 F4 22 F4 22 F4 22 F6 44 FF 44 44 F7 66 F7 66 F7 66 F7 66 F7 66 F7 66 F7 66 F7 66 F7 66 F7 55 F7 44 55 F4 FF FF 33 22 FF 33 66 FF 44 66 F6 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


# PerChanPwrLimitArr11BG 限制11BG 每个通道的 TX 输出功率。 49个通道、每个通道6个半字节(= 3字节)、每个通道6个调制类型中的每个半字节。
# PerChanPwrLimitArr11BG nibbles :(ch=0、mod=0 ),(ch=0、mod=1 ),(ch=0、mod=2 ),...,(ch=0、mod=5 ),(ch=1、mod=0 ),..,(ch=48、mod=5 ).
#在每个半字节:值是从 pwrLimitReferenceAGB(dB)增量。 为0dB 至15dB。 分辨率:1dB (0、1、...、15dB)

PsatMode = 00 #[不支持] TI 内部使用

以下三个参数仅用于运行模式下的动态 Tx 功率级别控制 STA HP BG:
TxPower_Level_MaxPower = ff #最大 Tx 功率级别;(自动模式功率设置- 0xff (默认模式);手动模式功率设置- 0..30dBm (默认值= 0x18 = 24dbm = BG1时的最大功率)
TxPower_level_MedPower = ff #中等 Tx 功率级别;(自动模式功率设置- 0xff (默认模式);手动模式功率设置- 0..30dBm (默认值= 0x12 = 18dBm =适合 CC 的值)、即 PerSubBandTxTraceLoss 与0不同、TxPower_Level_MedPower = 0x12dBm-PerSubBandTxTraceLG2 [BG2]
TxPower_Level_LowPower = ff #低 Tx 功率等级;(自动模式功率设置- 0xff (默认模式);手动模式功率设置- 0..30dBm (默认值= 0x08 = 8dBm =适用于最佳链路条件)

#| BG | A Tx-1|
#|B1|B2|A0|A1|A2|A3|A4|A5|A6|A7|
PerSubBandTxTraceLoss = 08 18 10 10 10 10 10 10 10
#追踪损失值,10字节(0 - BG1,1 - BG2,2..9 - A 波段)。 以十六进制表示的带符号字节值。 范围-16..15.875dB、分辨率0.125dB。 该参数用于 TX 计算;

#| BG | A RX-1 | Reserved |
#|B1|B2|A0|A1|A2|A3|A4|A5|A6|A7|
PerSubBandRxTraceLoss = 08 18 10 10 10 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
#迹线损失值、18字节(0 - BG1、1 - BG2、2..9 - RX1 A 频带、10..17 - RX2 A 频带)。 以十六进制表示的带符号字节值。 范围-16..15.875dB、分辨率0.125dB。 此参数用于 ant 点报告处的 RX RSSI 中。

TxRfMargin = 01 #表示以 dB 为单位的收费 EVM/掩码裕度:0、1、2、3或4。 默认值= 1;

TxPower_level_MaxPower_2nd = ff #对于运行模式下的动态 Tx 功率级别控制、非 STA HP BG、最大 Tx 功率级别以 dBm 十六进制 val 0..30为单位;(默认值= 0x14 -最大 BG2)
TxPower_level_MedPower_2nd =运行模式下动态 Tx 功率级别控制的 ff #非 STA HP BG、中等 Tx 功率级别;(默认= 0x0A- MED BG2)
TxPower_Level_LowPower_2 = ff #、用于在运行模式下进行动态 Tx 功率级别控制、非 STA HP BG、低 Tx 功率级别;(默认值= 0x05-低 BG2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    您能否 在此处提交设计审查 、以便我了解一下该设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dylan、我刚刚把包裹寄给了审查。 期待您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sarah、

    谢谢、我会在下周早些时候查看您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dylan。 我看到有一个较新的 FW、与我们现有的 FW 不同、即8.9.1.0.0、因此我们将尝试它。  您认为我们在此期间还可以尝试其他任何尝试吗? 我们希望尽快解决这个问题、再次感谢!  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、

    我想补充一点,这是为韩国的合规性进行的测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sarah、

    感谢您提供相关信息并理解紧急性。 通常、如果 INI 文件是最新的、并且硬件设计符合我们的建议、我预计不会有任何问题。 因此、我想回顾设计以查看其是否包含任何内容。 我不是那么熟悉韩国的合规性,但我想象它类似于 FCC 或 RED。 我需要再次检查限制是否相似。 您目前未能通过正确的杂散发射?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dylan、

    是的、接收模式下的杂散发射。 韩国的限制为-54dBm。 如果此页面右侧的"类似主题"下还有几个针对同一问题的其他 TT、但它们没有解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sarah、

    感谢您提供的信息! 是的、我已经查看了有关此问题的一些较旧文章(其中一些文章导致固件更新)。 我对您的设计进行了详细介绍、但没有什么出众之处、这在我看来是意料之中的、因为您的性能稍有下降。 是否有可能获得所进行的 RSE 测试的捕获结果? 您的设计与我们的 EVM 设计相匹配、因此我想与我的一些测试进行比较(在此期间我没有辐射测试功能)。

    最后、您能否也尝试以下步骤? 我与 Seong 确认了、这些人帮助解决了以前客户的问题、结果类似。

    1. 将 EUT 连接到 RTTT 并加载固件后、通过单击 View -> LuaShell 打开 LuaShell。
    2. 在开始 RX 杂散发射测试之前、在 LuaShell 窗口中输入以下命令:
      • TS18.API_SetAntennaMode_24G (1、1、0、0、1、 1)
      • TS18.API_ChannelTune (0、  X 、3)
        • 更换  X  和要测试的通道编号;1、7或13。
    3. 点击 RTTT 上的 RX 选项卡
    4. 点击"Statistics Mode"以将器件置于 RX 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦-是的,我们尽了最大努力,尽可能地遵循设计指南:)  

    我们将尝试您建议的步骤、并让您知道情况如何。 下面是 我们测试失败结果的捕获-如果您在寻找其他东西、请告诉我。 此测试是执行的。

    另外、我们还遇到了2.4GHz 频段边缘扫描问题。 该限制为-30dBm、但在-28.270上测得的值大约高2dBm。 在使用全局 INI 应用限制时会发生这种情况。 我们能够通过将 RTTT 中的功率设置向下滑动到16、从而将平均输出 从26.3mW (14.2dBm)降低到23.28mW (13.67dBm)。 我们确实不希望必须进行此更改、只需按原样使用原始的 FW 和全局 INI 文件。 在这里、您能帮助支持这个问题吗?或者我应该设置另一个线程吗?

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sarah、

    如果我们讨论的是相同的硬件设计、则无需再编写其他线程。

    不幸的是、我认为解决与频带边缘扫描相关的问题的最佳方法是手动限制功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dylan、

    LuaShell 命令修复了这个问题,谢谢!   我还有两个问题。

    1.对于 Rx 模式下的杂散发射问题、我们将  NumberOfAssembledAnt5从"01"更改为"02"。 在未更改并通过该设置的情况下执行了其他测试。   在我们的 INI 文件中更改此设置是否会影响任何其他设置或性能?  

    2. 对于带边问题,将 RTTT 中的滑块向下调节到16,可以降低功耗,使其足以通过。 我正在尝试用此更改来更新我们的 INI 文件、我 无法再使用射频测量设备 进行验证、因此我希望您可以提供一些指导。

    我了解 PwrLimitReference11BG 被设置为0x64或10 dBm、并且每通道 PerChanPwrLimitArr11BG 位被添加到最终输出功率的之上、因此为了使总输出功率达到16、我已将半字节设置为6。 我更新的 INI 已连接.. 如果我将该文件加载到 RTTT 中、软件是否会反映每个通道的新值? 对于所有通道、该值似乎都保持在30dB。 是否有办法在 RTTT 中查看 INI 设置?  如果不是、您会介意查看我更新的 INI 文件、并让我知道它是否看起来发生了正确的更改?   

    再次感谢、

    Sarah

    ############################################################
    ## WL8_1837_TI_MODULE_INI ##
    ############################################################

    PHY_standalone = 00#布尔值表示没有 MAC cortex 处于活动状态;主要影响之一是 PHY 需要在运行模式下执行 MAC cortex 完成的顶部初始化阶段;0x0用于 Mac;0x1不用于 Mac
    主时钟设置时间= 05 #时间(以毫秒为单位)从:PRIMARY_CLK_REQ_OUT (9x)/CLK_REQ_OUT (5x)上升到来自主机的有效 CLK_IN_PRIMARY_P (9x)/CLK_IN_P (5x)
    ClockValidOnWakeUp = 00 #[不支持]表示在向器件发出主机唤醒命令时、有效的参考时钟已有效且稳定;0 -参考时钟无效(默认) 1 -参考时钟已有效且稳定(快速睡眠)
    第二时 ClockSettingTime = 05 # 189x Only;时间单位为毫秒、从:Rising secondary_CLK_REQ_OUT 至主机的有效 CLK_IN_secondary (默认为5ms)。
    Spare0 = 08 #[不支持] TI 内部使用
    AutoDetect = 00 #[不支持] 0x0 -禁用;0x1 -启用
    Dedic_fem = 00 #[不支持]位0:无 FEM 位2..3:供应商选项(0:RFMD;1:tQS;2:SKWS)
    lowband_component = 02# 0x2:2路或3路开关。 其他值不适用
    lowband_component_type = 05 # 0x5:一个热1.8V。 其他值不适用
    HIGHBAND_COMPUENT = 01# 0x1:2路开关。 其他值不适用
    HIGHBAND_COMPUTER_TYPE = 0A # 0x9:1热3V。 其他值不适用
    NumberOfAssembledAnt2_4 = 02 #指示2.4GHz 的有效频带和安装天线数;
    NumberOfAssembledAnt5 = 02 #指示5GHz 的活动频带和安装天线数量;
    external_PA_DC2DC = 00 # 0:internal_PA_DC2DC (默认值);1:external_PA_DC2DC
    TCXO_LDO_Voltage = 00 # TCXO LDO 2V5电压电平选择0x0:2.5V;0x1:2.55v;0x2:2.6V;
    XTALI trimVal = 04 # 185x Only;XTAL 的电流修整、(默认) 0x4
    IO_CONFIGURATION = 01 #根据下表配置所有非固定 IO 的驱动强度(详见18xx_PG2_spiner_xls_sheet.xml):0x0 - 8mA.0x1 - 4mA (默认值).0x2 - 6mA.0x3 - 2mA
    SDIO_CONFIGURATION = 00 #[不受支持]位0:SDIO IB 使能 SYNC;位1:SDIO IB 使能异步;位2:SDIO IB 使能 BlockMode;
    设置= 00 #[不支持] TI internal - General configuration:bit 0:N/A;bit 1:Enable OCLA over SoC 32K pram mode
    RxProfile = 00 #[不支持] TI 内部使用
    PwrLimitReference11BG = 55 #单绝对输出功率值(dBm)、作为所有 perChanPwrLimitArrBG 的基线。 范围0..25.5dBm、分辨率0.1dB;
    PwrLimitReference11P = 64 #作为所有 perChanPwrLimitArr11P 基线的单绝对输出功率值(dBm)。 范围0..25.5dBm、分辨率0.1dB;
    Board_Type = 02 # EVB_18XX = 0;DVP_18XX = 1;HDK_18XX = 2;FPGA_18XX = 3;COM8_18XX = 4;
    EnableCLPC = 00#启用闭环电源控制 FW 机制的布尔值。 在外部 FEM 解决方案(仅5GHz)中、我们将根据功率检测器读数监控和校正输出功率;0x0禁用;0x1 -启用;
    EnableTxLowPwrOnSiSoRdl = 00 #[不受支持] TI 内部使用
    Spare1 = 22 #[不支持] TI 内部使用

    PerChanBoMode11BG = 40 00 04 30 00 00 00 00 0 00 40 19.
    #PerChanBoMode11BG 代表每个信道数组2位(49个信道、因此使用13个字节)。 从左侧开始、每字节通道分布图如下所示:
    字节0:1、2、3、4;字节1:5、6、7、8;字节2:9、10、11、12;字节3:13、14、J1、J2;字节4:J3、J4、J8、J12; 字节5:j16、j34、36、j38;字节6:40、j42、44、j46;字节7:48、52、656、60;字节8:64、100、104、108;字节9:112、116、120、124; 字节10:128、132、136、140;字节11:149、153、157、161;字节12:165、备用6位、用于固定 BO 配置
    #退避模式编码:
    # 0 - BO 取自每个速率的表(默认)、
    # 1 -仅对11n 和11g 速率使用 MAX[固定 BO、表 BO]、并应用200ns TX 窗口。 固定 BO 由 PerChanBoMode11BG[103:100]设置如下:[103:102]-在2.4G 情况下、静态 BW 20M 为11n 和11g 设置固定 BO:0:7dB;1:9dB;2:11dB;3:13dB;[101:100]-在2.4G 情况下、为11n 和11g 设置固定 BO、静态 BW 40M:0:7dB; 1:9dB;2:11dB;3:13dB;注意:11b 数据包使用表 BO、
    # 2 -与1相同
    # 3 -使用 MAX[固定 BO、表 BO]设置11n、11g 和11b 速率、并应用200ns TX 窗口。 固定 BO 由 PerChanBoMode11BG[103:98]设置如下:[103:102]-在2.4G 情况下,静态 BW 20M 为11n 和11g 设置固定 BO:0:7dB;1:9dB;2:11dB;3:13dB;[101:100]-在2.4G 情况下,为11n 和11g 设置固定 BO,静态 BW 40M:0:7dB; 1:9dB;2:11dB;3:13dB;[99:98]-为11b 设置固定 BO:0:5dB;1:7dB;2:9dB;3:11dB;

    PerChanBoMode11P = 00 00 01
    #PerChanBoMode11P 表示每个通道数组2位(14个通道、因此使用4个字节)。 从左侧开始、每字节通道分布图如下所示:
    #Byte0:171,172,173,174;字节1:175,176,177,178;字节2:179,180,181,182;字节3:183,184,备用4位用于固定 BO cfg
    #退避模式编码:
    # 0 - BO 取自每个速率的表(默认)、
    # 1 -与3相同
    # 2 -与3相同
    # 3 -使用 MAX[固定 BO,表 BO]为11n、11a 和11p 速率,并应用200nsec TX 窗口。 固定 BO 由 PerChanBoMode11P[31:28]设置如下:[31:30]-在5G 用例中设置具有静态 BW 20M 的11n 和11g 的固定 BO:0:7dB;1:9dB;2:11dB;3:13dB;[29:28]-在具有静态 BW 40M 的5G 用例中为11n 和 BO 设置固定 BO:7dB; 1:9dB;2:11dB;3:13dB;注意:PerChanBoMode11P[31:28]适用于5G 频带和11P 频带

    PinMuxingPlatformOptions = 00 00 #[不支持] PinMux 选项;字节1 185x (位0:NLE、位1:FM LNA EN);字节2 189x:(位0:NLE、位1:GPS 天线选择、位2:FM LNA EN、位3:GPS PPS 输出、位4:GPS 外部 LNA EN)

    PerChanPwrLimitArr11P =关断 关闭
    # PerChanPwrLimitArr11P 限制11P 通道中每个通道的 TX 输出功率:14个通道、每个通道1个半字节。
    # PerChanPwrLimitArr11P 半字节:(CH=0)、(ch=1)、(ch=2)、...、(ch=13)。
    #在每个半字节:值是从 pwrLimitReferenceP(dB)增量。 范围0dB 至15dB。 分辨率:1dB (0、1、...、15dB)

    SRState = 00 #[不支持] Smart Reflex 0 -禁用、1 -启用
    SRF1 = 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 #[不支持] Smart Reflex 参数 SRF1 -第一个参数-行数;
    SRF2 = 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 #[不支持] Smart Reflex 参数 SRF2 -第二参数-表的上限;
    SRF3 = 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 #[不支持] Smart Reflex 参数 SRF3 -所有其他参数-表值;


    #|__CH1_______CH2____|__CH3____|__Ch4__Ch5______CH6_________________CH7_________________CH8__CH9____|__CH10______CH11__J14_J
    PerChanPwrLimitArr11BG = 78 88 88 88 88 88 88 88 88 78 88 88 FF FF F8 FF F8 FF F8 FF FF FF FF F8 FF F8 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F7 22 22 FF FF FF FF F7 22 22 FF FF FF F7 66 66 FF FF F7 66 F4 44 55 F4 44 55 F4 44 55 F4 22 F4 22 F4 22 F6 44 FF 44 44 F7 66 F7 66 F7 66 F7 66 F7 66 F7 66 F7 66 F7 66 F7 66 F7 55 F7 44 55 F4 FF FF 33 22 FF 33 66 FF 44 66 F6 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


    # PerChanPwrLimitArr11BG 限制11BG 每个通道的 TX 输出功率。 49个通道、每个通道6个半字节(= 3字节)、每个通道6个调制类型中的每个半字节。
    # PerChanPwrLimitArr11BG nibbles :(ch=0、mod=0 ),(ch=0、mod=1 ),(ch=0、mod=2 ),...,(ch=0、mod=5 ),(ch=1、mod=0 ),..,(ch=48、mod=5 ).
    #在每个半字节:值是从 pwrLimitReferenceAGB(dB)增量。 为0dB 至15dB。 分辨率:1dB (0、1、...、15dB)

    PsatMode = 00 #[不支持] TI 内部使用

    以下三个参数仅用于运行模式下的动态 Tx 功率级别控制 STA HP BG:
    TxPower_Level_MaxPower = ff #最大 Tx 功率级别;(自动模式功率设置- 0xff (默认模式);手动模式功率设置- 0..30dBm (默认值= 0x18 = 24dbm = BG1时的最大功率)
    TxPower_level_MedPower = ff #中等 Tx 功率级别;(自动模式功率设置- 0xff (默认模式);手动模式功率设置- 0..30dBm (默认值= 0x12 = 18dBm =适合 CC 的值)、即 PerSubBandTxTraceLoss 与0不同、TxPower_Level_MedPower = 0x12dBm-PerSubBandTxTraceLG2 [BG2]
    TxPower_Level_LowPower = ff #低 Tx 功率等级;(自动模式功率设置- 0xff (默认模式);手动模式功率设置- 0..30dBm (默认值= 0x08 = 8dBm =适用于最佳链路条件)

    #| BG | A Tx-1|
    #|B1|B2|A0|A1|A2|A3|A4|A5|A6|A7|
    PerSubBandTxTraceLoss = 08 18 10 10 10 10 10 10 10
    #追踪损失值,10字节(0 - BG1,1 - BG2,2..9 - A 波段)。 以十六进制表示的带符号字节值。 范围-16..15.875dB、分辨率0.125dB。 该参数用于 TX 计算;

    #| BG | A RX-1 | Reserved |
    #|B1|B2|A0|A1|A2|A3|A4|A5|A6|A7|
    PerSubBandRxTraceLoss = 08 18 10 10 10 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    #迹线损失值、18字节(0 - BG1、1 - BG2、2..9 - RX1 A 频带、10..17 - RX2 A 频带)。 以十六进制表示的带符号字节值。 范围-16..15.875dB、分辨率0.125dB。 此参数用于 ant 点报告处的 RX RSSI 中。

    TxRfMargin = 01 #表示以 dB 为单位的收费 EVM/掩码裕度:0、1、2、3或4。 默认值= 1;

    TxPower_level_MaxPower_2nd = ff #对于运行模式下的动态 Tx 功率级别控制、非 STA HP BG、最大 Tx 功率级别以 dBm 十六进制 val 0..30为单位;(默认值= 0x14 -最大 BG2)
    TxPower_level_MedPower_2nd =运行模式下动态 Tx 功率级别控制的 ff #非 STA HP BG、中等 Tx 功率级别;(默认= 0x0A- MED BG2)
    TxPower_Level_LowPower_2 = ff #、用于在运行模式下进行动态 Tx 功率级别控制、非 STA HP BG、低 Tx 功率级别;(默认值= 0x05-低 BG2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sarah、

    让我和我的一位软件专家对项目1进行双重解释。

    对于第2项、我 应该能够在实验室中对 EVM 运行一些测试、以确认这些设置是否正确实现。 如果反馈对您有用、我可以在下周早些时候向您提供该反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那就太好了、谢谢! 仅供您参考-我们的实验看到、向下移动滑块至16、将平均输出功率从 26.3mW (14.2dBm)更改为23.28mW (13.67dBm)、并获得了频带边缘低于-30dBm 限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sarah、

    感谢您提供的信息! 我将在星期一提供进度更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    我的道歉,我完全忘了我在本周开始时有训练。 今天、我能够在实验室中运行测试、以确认您要调整的设置确实会按预期限制功率(遵循本 应用手册第6节中的说明)。

    返回您的第一个问题、我们期望调整  NumberOfAssembledAnt5参数 将影响任何其他设置或性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、  

    太棒了! 非常感谢您执行该测试、因为我们 无法自行检查。 这里我没有其他问题了、非常感谢您的帮助!

    各位保重、

    Sarah