This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:SL_DEVICE_GENERAL_DATE_TIME 持久性

Guru**** 2612065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1220123/cc3220sf-sl_device_general_date_time-persistency

器件型号:CC3220SF

您好!

根据上一个线程(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1117149/cc3220sf-sl_device_general_date_time-persistent-mode/4141876?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sl_deviceSet#4141876)、我们知道使用 sl_DeviceSet SL_DEVICE_GENERAL_DATE_TIME 写入日期/时间始终是持久写入。

但是、SWRU455和 SDK 源代码中有一条注释与这种说法相矛盾、因此我想帮忙澄清一下

原始设置值保留为系统持久性。 但是、更新的日期和时间仅在休眠期间保留

我将此作为首次写入 SL_DEVICE_GENERAL_DATE_TIME 将是持久写入。 后续写入只会在 NWP 中更新日期/时间、而完全不需要改动闪存。 您能否确认或帮助澄清此评论?

谢谢
Måns μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Måns

    仅供参考:我对该主题的验证显示、在断电/上电后、使用 sl_DeviceSet 修改该值丢失。

    此致、
    罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家都知道、我们也看到了相同的情况。 但是、文档中指出、在编写此代码时会一直存在一些问题、我们希望确保不会过早磨损闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。 随后的写入不会被发送到闪存。