This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:SPI 闪存-具有相同值的写入 SDK 保护

Guru**** 2613415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1220047/cc3220sf-spi-flash---same-value-writing-sdk-protection

器件型号:CC3220SF

大家好!

我们内部讨论了闪存老化和 SDK 基本功能。
我们很好奇、TI 的 SDK 是否会通过检查是否将相同的值写入到同一位置来大体上关心写入闪存的值。
因此、新的写入操作将被忽略、并且块擦除将不会缩短 SPI 闪存的使用寿命。

或者是否完全有责任在没有区别时处理忽略数据写入?

感谢一如既往的回应!

Jiří μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您的问题、我已将此帖子分配给了我们的一位软件专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    我们正在比较与存储(大多数)"持久性"功能(即访问系统文件时)相关的值、而不是与用户文件内容相关的值。

    通常、这应由应用负责减少非必需的写入周期。

    Br、

    Kobi.