This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:用于边界扫描测试的 BSDL 文件

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1217696/cc3220sf-bsdl-file-for-boundary-scan-testing

器件型号:CC3220SF

您好!

我正在尝试查找此芯片的 BSDL 文件 、但它不在本页 CC3220SF 数据表、产品信息和支持的技术文档部分中| TI.com

数据表显示它是 IEEE 1149.1 JTAG、所以 BSDL 文件应该可供下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Hg、

    e2e.ti.com/.../8371.CC32XX_5F00_PKG.bsdl 应该是您正在寻找的内容。  注意 TI 不支持 BSDL 文件、因此我们可能无法帮助解决 可能出现的其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    谢谢、我现在只剩下一个问题。

    我实际上拥有 CC3220MODSF 模块、而不仅仅是芯片、这很重要吗、或者我是否需要不同的 BSDL 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Hg、

    此 BSDL 文件仍将适用。