This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:WPA2和 WPA3 (MIX)支持

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1218784/cc3220sf-support-of-wpa2-and-wpa3-mix

器件型号:CC3220SF

您好!  

目前、我将此微控制器用作工作站、并分析不同的安全协议情况(WPA2、WPA3和 WPA2/WPA3)。

如果我将路由器配置为 WPA2或 WPA3,当我使用我的工作站(cc3220sf)进行扫描并使用 SL_WLAN_SCAN_RESULT_SEC_TYPE_BITMAP ()确定安全类型时,它可以按预期工作。 但是、如果我将路由器配置为 WPA2/WPA3、我会发现  SL_WLAN_SCAN_RESULT_SEC_TYPE_BITMAP 仅为 WPA2 (SL_WLAN_SECURITY_TYPE_BITME_WPA2)。 这是预期行为吗?  

我本来希望获得 SL_WLAN_SECURITY_TYPE_BITMAT_WPA2 | SL_WLAN_SECURITY_TYPE_BITME_WPA3之类的内容。

从 SL_WLAN_SCAN_RESULT_SEC_TYPE_BITMAP ()的输出来看,WPA2和 WPA3之间的混合似乎是不可能的:  

"/*可能值:SL_WLAN_SECURITY_TYPE_BITMATE_OPEN、SL_WLAN_SECURITY_TYPE_BITM_WEP、SL_WLAN_SECURITY_TYPE_BITM_WPA、SL_WLAN_SECURITY_TYPE_BITME_WPA3 0x6 (混合模式) SL_WLAN_SECURITY_TYPE_BITMO_WPA | SL_WLAN_SECURITY_TYPE_BITMAT_WPA2 */"

 

您能否澄清一下。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要查看 AP 在其信标中发布的内容(以及探测器响应)。 您能否获得空气嗅探器日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    目前、我们没有可用于捕获各个信标的监视器模式电路板;但是、我们注意到、在我们的 PC 中、网络显示为 WPA3、但在从我们的网关(CC3220SF)扫描时、同一个网络显示为 WPA2。 此时我们假定路由器上为 WPA2/WPA3。  
    如果我们在路由器上仅定义 WPA3、它就会在网关上显示为 WPA3。  

    我们使用的是 SDK 5.2.00.06、正如我之前提到的、在您的库中它显示为 WPA/WPA2、但没有 WPA2/WPA3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试使用最新 SDK 7.10中的 SP (您只需 替换该服务包,而不更新任何其他内容)。

    我需要在内部讨论这一点以验证 我们的 RSN 信息元素解析。 如果您可以从 AP 获取信标/探头响应的监听器日志、那么这将非常有用、可以加快解决速度。

    在任何情况下、我们的响应 似乎仅启用 WPA2或 WPA3 (而不是同时启用两者)。 我只是希望如果这两种选项都受支持、我们将再次推出 WPA3。