This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可对大量通道进行 SNIF 并读取 Wi-Fi 信标中包含的供应商特定 IE 的 Wi-Fi 芯片

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1219936/wi-fi-chip-that-can-snif-a-large-number-of-channels-and-read-the-vendor-specific-ie-contained-in-wi-fi-beacons

主题中讨论的其他器件:CC3235S

您好!

我熟悉 CC3235S、但是、为了读取 Wi-Fi 信标的供应商特定信息元素(IE)、 必须将 CC3235S 置于"收发器模式"、在该模式下、它一次只能在一个 Wi-Fi 信道上接收。 我们的应用需要在2.4GHz 和5.0GHz 频段的大多数通道中进行监听。 使用 CC3235S 切换这些通道中的每个通道、并且在每个通道上监听会非常缓慢。

是否有 Wi-Fi 芯片能够同时在多个通道上进行监听并能够在 Wi-Fi 信标的供应商特定 IE 中返回数据?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的提问、我已经将此指派给了我们的一位软件专家来提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们没有这样的芯片。 Wi-Fi PHY 必须在特定信道上才能发送/接收。