This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:Wi-Fi Sniffer 样片

Guru**** 2613425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1219940/cc3235s-wi-fi-sniffer-sample

器件型号:CC3235S

我们的应用包括监听2.4GHz 和5.0GHz 频段中大部分信道的 Wi-Fi 信标、以及读取信标的供应商特定信息元素(IE)中包含的数据。  是否有可用于 CC3235S 或任何其他具有此功能的 Wi-Fi 芯片的样片?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的提问、我已经将此指派给了我们的一位软件专家来提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们没有收发器模式的示例。