This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:在器件上生成证书

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1219650/cc3220sf-generate-certificates-on-the-device

器件型号:CC3220SF

您好!

我了解 CC32xx 器件上的 CSR 功能。

是否可以在 CC32xx (使用专用 CA)上生成已签名的 x509证书? 如果没有,是否可以创建自签名证书?

提前感谢您。

Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用 NWP 生成自签名证书。

    请参阅 《NWP 编程人员指南》中的"17.1.1.4证书创建"一章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    谢谢你的答复。

    客户是否有可能验证这些自签名证书(通过验证证书的颁发者-使用 param sl_NETUTIL_crypto_CERT_issuer_common_name)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此验证的目的是什么?

    您可以从文件系统中读取证书(证书作为"/cert/iot/cert.der "中的用户文件生成)。

     SL_NETUTIL_CRYP_CERT_ISTER_COMMON_NAME 被用于  设置 证书的公用名称(应在 SL_NETUTIL_CRYP_CERT_SIGN_AND_SAVE 之前调用)。