This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:网络安全问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1219580/cc3120-cyber-security-issues

器件型号:CC3120

下面列出了 CC3120面临的问题

设备无法处理大量数据包   高电平 来实现该操作 2023/02/16 | ABB:基于最近在 TCP/UDP 端口上执行 IP 泛洪、10、000Kbps TCP 端口关闭的测试、与 TI 共享新服务包的日志。 因为测试运行时间超过3小时、所以空气监听器日志不可用 TI 的要求 IP 风暴测试
设备无法处理格式错误的 WPA 握手数据包 高电平 来实现该操作 2023/02/25 |ABB:带有与 TI 共享的新服务包的日志根据最近的测试,当发送格式错误的数据包时,设备断开并拒绝连接,NRM 日志将停止记录。 因为测试运行时间超过5小时、所以空气监听器日志不可用 TI 的要求 WPA 握手测试
Web 应用程序在 BurpActive 扫描期间/之后没有响应。 高电平 来实现该操作 2023/02/25 |ABB:基于最近的测试、与 TI 共享的新服务包的日志、每次启动 burp 扫描时、TCP 端口在扫描期间关闭、并在扫描结束时出现。 如果执行了多次扫描、TCP 端口将永久关闭。 TI 的要求 Web HMI Burp 扫描测试
设备无法处理大量 IP 碎片数据包
脚本代码示例
高电平 来实现该操作 2023/02/13 | ABB:根据最近的测试,当选项字段格式错误时,TCP/IP 堆栈无法处理该数据包,且端口发生故障,ABB:与 TI 共享的新服务包的日志 TI 的要求 IP 碎片风暴测试
设备无法处理格式错误的 IP 语法数据包。(选项字段格式错误) 高电平 来实现该操作 2023/02/13 | ABB:根据最近的测试,当选项字段格式错误时,TCP/IP 堆栈无法处理该数据包,且端口发生故障,ABB:与 TI 共享的新服务包的日志 TI 的要求 IP 语法测试
设备无法处理格式错误的以太网模糊数据包   高电平 来实现该操作 2023/02/10 | ABB:基于最近的测试严重性、包含与 TI 共享的新服务包的日志可以降至"中等"、因为设备在120秒内启动-需要重新测试 CDEC 的回归测试、以降低严重程度 以太网模糊测试
设备无法处理格式错误的 ARP 语法数据包 高电平 来实现该操作 2023/02/10 | ABB:基于最近的测试严重性、包含与 TI 共享的新服务包的日志可以降至"中等"、因为设备在120秒内启动-需要重新测试 CDEC 的回归测试、以降低严重程度 ARP 语法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Agnel:

    感谢您报告这些信息。 很遗憾、这些链接对我无效、您可以修复它们吗?