This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐在新设计中使用 Wi-Fi 预认证模块(能够以2.4 &安培运行;5GHz)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS, CC3235MODAS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1209767/wi-fi-pre-certified-modules-recommended-for-new-designs-capable-to-run-at-2-4-5-ghz

主题中讨论的其他器件:CC3235MODAS、CC3235MODS

大家好、我们计划推出一系列基于 Wi-Fi 的全新产品、我们对使用 TI 制造的 Wi-Fi 预认证模块感兴趣。 有什么建议吗? 我们需要它能够以2.4GHz 和5GHz 的频率进行连接、尚未定义 EOL、库存充足和 FCC 预认证是需要考虑的关键因素。 任何建议都是非常受欢迎的。 请随时通过私人电子邮件与我们联系。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    您可以 在此处搜索 Wi-Fi 产品或其目录、并找到我们的模块过滤器以过滤类型"QFM"。  

    尽管如果您需要 2.4GHz 和5GHz 、我推荐 CC3x35模块。  例如、 CC3235MODASF 具有多内核架构、片上系统(SoC)。 它还包含集成的 PCB 天线、便于集成到主机系统中。  您有任何其他要求吗? 此外、 CC3135MOD 的功能较少、但成本较低、且仍 能以2.4GHz 和5GHz 的频率进行连接。   

    有关  我们的 SimpleLink 器件认证的更多信息 (例如我们的 FCC 认证 报告)、请访问 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION

    Br、

    Jessica M.  Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你好,我知道,我不会骗你的。" 是的、我喜欢您推荐的模块、但我在某种程度上担心   CC3235MODS 和 CC3235MODAS 的可用库存非常少。 我们需要该模块经过 FCC/IC/CE-RED 预认证、具有 Double Micro (Wi-Fi +应用程序)并且能够在2.4GHz 和5GHz 频段运行。 但是库存供应对我们来说极其重要、因为我们预计新产品的需求量会很大。 能否告诉我、您是否有其他符合我们要求的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    我将对此进行深入探讨、下周再见。

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    CC3235MODx 和/或 CC3235MODAx 仍是满足您要求的最佳器件。 电源不应该是一个问题、因为您可以 在这里看到 至少有一个1k 器件的电源。

    Br、

    Jessica M. Torres