This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:CC3235:错误-2005 SLNETERR_API_ABORed、正在作为 HTTP 客户端运行

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1219320/cc3235modsf-cc3235-error--2005-slneterr_api_aborted-running-as-http-client

器件型号:CC3235MODSF

在开发简单的 HTTP 客户端以  通过 HTTPS 执行数据传输的过程中、我们在尝试 PUT 请求时收到值-2005 (SLNETERR_API_ABORTED)。  我们已经多次看到这个错误。  导致此误差的原因可能是什么?

。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正:我的 同事注意到一个拼写错误。 我们正在尝试提交请求、而不是提交请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     发生这种情况时、是否会从主机驱动程序(即 SimpleLinkFatalErrorEventHandler 或 SimpleLinkGeneralEventHandler)获得任何异步事件?

    请提供  NWP 日志(请参阅 编程人员指南中的第20章)。