This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:获得间歇性-3020 HttpClient_ENOCONTECTION 错误

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1219801/launchxl-cc3235sf-getting-intermittent--3020-httpclient_enoconnection-errors

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

我知道没有足够的数据可供您得出任何结论、但我在此提出来询问您认为哪些数据有助于了解为什么我们 间歇性出现 HttpClient_ENOCONNECTION 错误。 我们在上星期一看到了这些,然后他们只是停止了,我们可以试图找到问题的底部。 然后、当我们将 FW 移交给另一位工程师进行集成时、他们又重新开始了。 现在似乎没有任何模式。 因此、如果您对我们可以收集的数据有任何想法以帮助我们、我们将不胜感激。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当服务器终止 HTTP (TCP)连接时会发生这种情况。

    您需要服务器的日志来了解原因(可能是 conn 超时)。