您好!
我们将 CC3200用于物联网设备、并绕过了 WiFi PEAP MSCHAP 身份验证的证书。

它已经工作了一年。 一旦我们的客户在 ICE 服务器上安装了 PEAP 证书、所有设备都将与网络断开连接。
我们检查了 ICE 服务器、并显示以下错误消息。 绕过证书后、设备似乎会尝试验证证书。
您对解决此问题有什么建议吗?

此致、
Sundar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
谢谢你的答复。
我们去了客户端位置、使用和不使用证书都进行了尝试。
在这两种情况下、器件均无法连接。 器件在事件处理程序中抛出-102错误。
以下是他们在 Cisco ICE 服务器上使用的根证书、中间证书和服务器证书。
它们有根(RSA 2048)、中间证书(RSA 2048)和服务器证书(4096)。
由于它们使用 PEAP MSCHAP,我们只在设备上安装了 root ca。
根证书(RSA 2048):

中间 认证:

服务器证书(RSA 4096):

CC3200是否支持这种网络? 我们是否可以绕过证书以使其正常工作?
此致、
Sundar
您好!
很遗憾、-102 (SL_ERROR_CON_MGMT_STATUS_UNSPECIFIC)无法提供有关问题根源的足够信息。
请提供无线(802.11)监听器日志(例如使用 Wireshark)和/或 NWP 日志(请参阅 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/CC3100-_2600_-CC3200-Capture-NWP-Logs-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf)。
您是否正在使用最新的 SP?
sl_WlanConnect 的返回代码是什么?
Br、
Kobi.