This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:尝试通过安全套接字使用 HTTP 消息时出现错误

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1218325/cc3235sf-experiencing-errors-while-trying-to-use-http-messages-over-a-secured-socket

器件型号:CC3235SF

我们正在尝试启动可简单描述为通过 HTTPS 通信链接传输文件的操作。 我们在尝试启动该过程时发现了几个不同的错误。 我们看到了两个主要错误:

1)昨天我们试图从我们的服务器获得我们所说的作为令牌的东西。 这最终将调用 HttpClient_sendRequest (),该命令返回错误。 昨天、它执行了100%一致性测试。 今天没有失败,而是我们在得到一个不同的错误之前得到了更进一步的过程(更多的在下面)。 我们感到关注的是,如果我们忽视这一点,因为它停止了,它很可能会在不适当的时候回来。 我们看到的错误代码是 A - 3020。

2)今天,我们达到了我们正在执行另一个 GET 请求以从服务器获取另一段数据的点,我们通过 HttpClient_sendRequest -> sendRequest -> sendRequest -> sprsend 在发送请求尝试处理 GET 的主体部分时跟踪它。 返回鳕鱼是-3001。  

我意识到您需要更多的数据。 但我想将这些内容交给您、所以您可以建议收集数据、或使用其他调试方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于"-3001"(HttpClient_ESENDBUFSMALL):

    - 您需要增加 HttpClient_BUF_LEN 的大小(In /source/ti/net/http/httpclient_internal.h)、然后重新编译 httpclient 库。

    (Marty 以前已经这样做了)。

    关于其他连接问题-我们将需要更多详细信息(至少是错误代码)。 它可能表明服务器或网络中存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们今天上午发现、当我们将 SDK 从 5_30_00_08升级到 6_10_00_05时、这种更改没有结束。 我们无法再重现连接问题。 这是令人担忧的,因为我们不理解它,但没有人可以做很多,除非它再次发生。