This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:如何使用 MCP 驱动程序更改 WiFi 输出功率

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1214246/wl1837mod-how-to-change-wifi-output-power-using-mcp-driver

器件型号:WL1837MOD

您好!

我的客户想要更改 WiFi 输出功率。
他们可以使用 RTTT GUI 进行更改、现在想知道如何在实际应用中进行更改。

他们使用的驱动程序是 MCP、版本8.0.0.53。
https://www.ti.com/tool/ja-jp/WILINK8-WIFI-MCP8



谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将审核查询并回复给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SN:

    是否有此项目的任何更新?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 MCP 驱动程序用户指南的第4.2节。

    如果您有任何问题,请告诉我们。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SN:

    用户指南说明太模糊。
    您能否确切地告诉我哪些参数需要修改*ini 文件?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请咨询: https://www.ti.com/lit/an/swru422a/swru422a.pdf

    查找包含 上述文档中定义的无线电参数的 INI 文件。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴见到您的 SN。
    我问田代郎先生一个问题。

    我想知道如何用 MCP 提高 Wifi 的输出功率。
    我已经确认使用 RTTT 可以提高 Wifi 的输出功率。 所以我认为、如果我做与 RTTT 相同的事情、就可以提高 Wifi 的输出功率。
    您能告诉我 RTTT 在做些什么来提高 Wifi 的输出功率吗?  我需要使用特定的方法。

    www.ti.com/.../swau085f.pdf
    6.2 TX 选项卡总体输出功率区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RTTT 是 WiLink8无线电测试工具。  在 WiLink8调试模式下,此工具可用于向器件发送无线电测试命令。 当器件在运行模式下运行时、这些无线电测试命令不可用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SN:

    我知道无线电测试命令在操作模式下不可用。 那么如何提高 Wifi 的输出功率呢? 我是否应该更改 ini 文件中的特定参数?

    我在过去改变了"PerChanPwrLimitArr11BG",但没有改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一般建议是,除非有必要,否则不要修改 INI 文件。  我们无法支持修改 INI 文件来增加 Tx 功率或更改无线电参数。 客户必须在其终端解决此问题 INI 文件中有多个变量可以调整,以改变每个调制每个通道的 Tx 功率。  PwrLimitReference11BG 设定基准功率限值。 INI 应用手册中也有一些示例可供客户参考。

    谢谢